ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、パートナエコシステム「Renesas Ready Partner Network」にRZマイクロプロセッサ(MPU)をサポートするパートナを追加しました。新たに、106社のパートナから、160のソリューションを提供します。これにより、RA、RX、RL78マイコン(MCU)をサポートするパートナと合わせてエコシステムは200社以上に拡大し、すぐに商用利用が可能なソリューションは300以上に増加しました。多くのパートナは、8ビットから64ビットまで複数の製品をサポートしているため、ユーザはパートナのソリューションを活用することにより、性能や機能の拡張が容易にできるようになります。
「Renesas Ready Partner Network」は、ルネサスが幅広いジャンルから厳選した信頼できるテクノロジパートナのネットワークです。ルネサスは、ユーザの開発を支援するためパートナのソリューションを過去3年にわたり増やし続け、今後も拡充を予定しています。ユーザは、ルネサスのMCUやMPUと組み合わせることにより、設計プロセスを簡素化し、市場投入や投資回収までの時間を短縮することができます。
ルネサスの執行役員常務 兼 IoT・インフラ事業本部長のSailesh Chittipeddiは次のように述べています。「今回、RZファミリが加わったことにより、当社のすべてのMCUとMPUを対象に、信頼できるパートナから成るひとつの強力なグローバルエコシステムを構築することができました。ルネサスはこのパートナエコシステムを世界中で拡大しており、今後もお客様のビジネスに貢献するためにネットワークを広げてまいります。」
エコシステムのビジネスマネジメントプラットフォームをリードするWorkSpan社のChief Marketing OfficerであるChip Rodgers氏は次のように述べています。「Renesas Ready Partner Networkのようなエコシステムは、Industrial IoT向けに数多くのソリューションが提供されることから、ますます重要となっています。設計の複雑さは何倍にも増大する一方、プロジェクトにかけられる時間はよりタイトになっています。実際のエンジニアリングの問題に対処し、お客様を成功に導くためには、協業を強化し、パートナエコシステムを構築することが不可欠だと言えるでしょう。」
ユーザは、Renesas Ready Partner Networkにより、信頼できるパートナから提供されるソフトウェアとハードウェアのすぐに役立つ機能ブロックソリューションを活用できます。これらのソリューションは、ルネサスのソフトウェアやツールのメジャーリリースに合わせて、アップデートされます。各ソリューションには、対応する製品ごとに「RA Ready」、「RX Ready」、「RL78 Ready」、「RZ Ready」と表示され、わかりやすい資料やデモンストレーション、リファレンスデザイン、ホワイトペーパなどが用意されています。また、分野ごとに「セキュリティとセーフティ」、「コネクティビティとクラウド」、「人工知能と機械学習(AI)」など、幅広い技術をカバーしています。
Renesas Ready Partner Networkの詳細は、こちらをご覧ください。renesas.com/renesas-ready
RZファミリについて
RZファミリの32/64ビットMPUは、高性能CPUコアと様々なアクセラレータおよび周辺機能を搭載し、産業/民生機器に向けて幅広い製品ラインアップを取り揃えています。AIアクセラレータを搭載したビジョンAI用「RZ/Vシリーズ」、RTOSベースのHMI用「RZ/Aシリーズ」、Linuxベースの汎用「RZ/Gシリーズ」、産業ネットワークとモータコントロール用「RZ/Tシリーズ」と「RZ/Nシリーズ」があります。詳しくはこちらをご覧ください。renesas.com/rz
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。