~システム内の制御バスを柔軟にスケーリングできるようになるため、設計の簡素化が可能~

2022年5月31日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、次世代サーバのマザーボードやインフラ機器向けに、業界で初めてI3Cハブ製品として、I3Cインテリジェントスイッチデバイス「RG3MxxB12」ファミリを発表しました。新製品は、高性能システムの設計の複雑さを軽減しながら、スケーラビリティと信頼性を大幅に向上させます。CPUやBMC(Baseboard Management Controllers)など複数のイニシエータを持つI3Cコントロールプレーンネットワークにおいて、伝送信号品質(シグナルインテグリティ)の向上と容量性負荷の低減により、フルスピードで動作する大規模物理ネットワーク全体でターゲットをサポートできるようになります。また、I2C/SMBusとI3Cの混在するネットワークに対して、I/Oレベルのシフトとプロトコル変換を行うことで、混在するネットワークの設計をサポートします。

 新製品は、アップストリーム2ポートとダウンストリーム4ポートを搭載した製品と、アップストリーム2ポートとダウンストリーム8ポートを搭載した製品を提供します。新製品は、一部のユーザにサンプル出荷を開始しており、一般発売と量産は2023年第1四半期の予定です。

 MIPI I3C®バスは、プロセッサやコントローラなどに周辺デバイスを接続するためのスケーラブルな制御バスインタフェースです。高い性能と信頼性、超低消費電力、低電磁干渉(EMI)の利点を備えています。これにより、高度なテレメトリ、障害回復、サイドバンドセキュリティ、コンポーネント認証、起動時間の短縮など、新しいシステム機能が実現します。

 現在のシステム設計では、従来のI2CプロトコルとシンプルなFET(Field Effect Transistor)スイッチを使用して、マザーボード上のイニシエータとターゲットデバイスを接続しています。このアプローチでは、I3Cの速度に対応できず、システム管理は基本的に最も初歩的な機能に制限されます。ルネサスの新しいI3Cインテリジェントスイッチファミリは、2つのイニシエータ(アップストリーム)ポートを、4ポートあるいは8ポート、またはそれ以上のターゲットポートに拡張でき、プロトコル認識と整合性をもって最大速度で動作します。また、I3CとI2Cデバイス間のシームレスな変換を実現し、従来デバイスをコントロールプレーンネットワークにプラグアンドプレイできるようになりました。I3Cインテリジェントスイッチは、ルネサスとIntelが、構想、仕様定義など初期の段階から密接に協力した成果であり、ソフトウェア開発、コンポーネントおよびシステムレベルの検証など、チップ化を実現した後も継続的に協業しています。

 ルネサスのインフラミックスドシグナル統括部の統括部長であるRami Sethiは次のように述べています。「ルネサスは、DDR5 DIMM市場をターゲットとしたI3Cハブとエキスパンダのパイオニアであり、この技術がプラットフォーム全体に普及する大きな可能性を常に想像してきました。ルネサスの新しいI3Cインテリジェントスイッチファミリの導入により、そのビジョンを実現するためにIntelと協業できたことを嬉しく思います。これらのデバイスにより、お客様やパートナは、筐体内のあらゆるサブシステムに先進的なプラットフォーム管理機能を導入することができます。」

 Intelのプラットフォーム・ハードウェア・エンジニアリング事業部のVP兼GMであるVik Tymchenko氏は次のように述べています。「ルネサスとIntelが、MIPI I3C Basicアプリケーションのユースケースを拡大するために不可欠な回路ソリューションを定義する上で、強力に協業を行ってきたことを嬉しく思います。I3Cインテリジェントスイッチファミリのような製品は、データセンター・ハードウェアにおけるMIPI I3Cインタフェース実装の根本的な制限を解決するのに役立ちます。I3Cスイッチを使用することで、I3Cネットワークでサポートされる容量とデバイスを増やすことができます。」

 ルネサスは、高性能コンピューティングの周辺デバイスの分野で世界的なリーダです。新しいI3Cインテリジェントスイッチファミリは、DDR5 I3Cエキスパンダ、レジスタードクロックドライバ(RCD)、パワーマネジメントIC(PMIC)、SPDハブ、温度センサ、データバッファなどのルネサスのソリューションを補完する製品です。

新製品の詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/i3c

以 上

*I3Cは、MIPI Allianceの登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする