ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、Arm®が2022年4月に発表した最新Cortex®-M85プロセッサを搭載したマイコンの実動作デモをEmbedded World 2022で、業界で初めて展示することを発表しました。Embedded World 2022は、6月21日から24日までドイツのニュルンベルクで開催され、ルネサスはホール1、スタンド234(1-234)に出展する予定です。
ルネサスは、2019年10月にArm Cortex-Mコア搭載のマイコン「RAファミリ」を発表し、Armベースのマイコン市場に参入しました。ルネサスはこれまでに、17グループ、200以上の製品を発表し、Armマイコンのリーダとしての地位を確立しつつあります。ルネサスはまた、パートナ各社との強固なエコシステムを構築し、IoT、AI/ML(機械学習)、産業オートメーション、医療、ビルディングオートメーション、家電など様々なアプリケーションに向けて、すぐに使える包括的なソリューションを提供しています。
ルネサスのIoT・インフラ事業本部、MCUビジネス担当の執行役員であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「Armのリード・パートナとして、業界に先駆けて高性能なCortex-M85プロセッサを搭載したマイコンのデモを行えることは、Armエコシステムでのルネサスの勢いを明確に示すものであると考えます。ルネサスは、設計の専門知識、品質保持、あらゆる地域と市場におけるお客様やパートナ企業との緊密な連携などにより、RAファミリが短期間で大きな成功を収めており、マイコンの中心的存在として強みを発揮していきます。」
ArmのオートモーティブとIoT ビジネス担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャであるDipti Vachani氏は次のように述べています。「次世代のIoTソリューションが継続的に拡大、成長するためには、性能、セキュリティ、開発の容易化がますます向上していく必要があり、当社は新しいArm Cortex-M85により、これを実現しました。当社の最も安全で高性能なCortex-Mプロセッサを搭載した初のシリコンのデモは、新しいエキサイティングなアプリケーションを紹介するものであり、これによりルネサスとの緊密な協力関係はさらに強固なものになるでしょう。」
Arm Cortex-M85プロセッサは、高度なDSP(デジタル信号処理)/ML処理を可能にするArmのMプロファイルベクトル演算拡張機能Heliumテクノロジを備えており、エンドポイントでのAI処理などの高い演算性能を必要とするアプリケーションの動作を可能にします。Cortex-M85は、6 CoreMark/MHz以上の高い周波数性能を実現しており、高い演算性能とDSP/ML機能を必要とする要求の厳しいIoTユースケースを、プログラミングが容易なCortex-Mプロセッサ1つで実現します。Cortex-M85は、決定論的な動作、短い割り込み応答時間、最先端の低消費電力など、Cortex-Mの本来の特長も備えています。
ルネサスは、Cortex-M85プロセッサを搭載した新シリーズのRAマイコンを開発中で、2023年にリリース予定です。新たなRAマイコンは、画期的な性能と決定論的で低レイテンシのリアルタイム動作を実現し、多くの市場において要求の厳しいアプリケーションニーズに応えます。性能面ではマイコンとMPU(マイクロプロセッサユニット)との間のギャップを埋める位置づけとなり、マイコンの低消費電力と使いやすさを活かして、複雑かつ計算量の多いアプリケーションに対応します。マイコン用に開発したソフトウェアを流用できるようにすることで、MPUベースのシステムへ移行する際のコストを削減することができます。他のRAマイコンと同様に、新たな製品も、豊富な周辺機能、メモリ、低消費電力といった特長を継承する予定です。
Armv8-MアーキテクチャのCortex-M85コアは、セキュアな資産を保護するArm TrustZone®テクノロジをサポートしています。ArmのTrustZoneと、ルネサスの暗号エンジン、イミュータブルストレージ、鍵管理、DPA/SPAサイドチャネル攻撃に対する改ざん防止機能を組み合わせることにより、包括的で強固なセキュリティ機能を提供します。また、Armv8.1-Mアーキテクチャは、ソフトウェア攻撃の脅威軽減を強化したポインタ認証および分岐ターゲット識別(PACBTI: Pointer Authentication and Branch Target Identification)を採用することで、セキュリティ規格「PSA Certified Level 2」の準拠に役立ちます。
もちろん、ルネサスのRAファミリとして、FSP(Flexible Software Package)を利用できます。FSPは、RTOSやBSP(Board Support Package)、周辺ドライバ、ミドルウェア、コネクティビティ、ネットワーク、セキュリティスタックなどの基本ソフトウェアに加え、複雑なAI、モータ制御、グラフィックソリューションを構築するためのリファレンスソフトウェアを提供し、迅速なアプリケーション開発を実現します。ユーザは独自のソフトウェアコードやRTOSをFSPに統合することができるため、アプリケーション開発に柔軟性を持たせることができます。FSPを使用することで、既存の設計を新しいRAデバイスに容易に移行することができます。
RAファミリの詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/RA
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。