設計および技術サービスのグローバルリーダであるTata Elxsi(バンガロール、以下タタ・エレクシー)と、ルネサスエレクトロニクス株式会社(東京、以下ルネサス)は、このたび、電気自動車(EV)向けソリューションを開発する最先端の次世代EVイノベーションセンタ(Next Generation EV Innovation Center: NEVIC)を設立するために協業したことを発表しました。NEVICは本年1月にバンガロールに設立しました。
EVは、世界中で新しいモビリティパラダイムの基盤となっています。特にインドなどの新興市場では、二輪車や小型車両のEVなどが急速に普及しており、半導体の採用も増加しています。EV開発に向けては、高い性能やカスタマイズできる柔軟性に加え、スケーラビリティに優れ、リユース可能な使いやすいソリューションを提供することが重要です。こうしたソリューションにより、OEMやサプライヤは、幅広い製品や車種のバリエーションを創出することができ、迅速な市場投入が可能となります。
タタ・エレクシーとルネサスは、パートナとして、それぞれの深い専門知識や経験などをNEVICに持ち寄り、バッテリマネジメントシステムやモータコントロールユニットなど、EVの主要なサブシステムのリファレンスデザインやソリューションを共同で開発していきます。 EV市場、特に二輪EVや小型車両EVセグメントが急成長の局面を迎えていることを踏まえ、両社はNEVICでの協業成果を、インドを皮切りにグローバルに展開し、時間と労力を最適化することにより、EV市場で求められる実用的なソリューションを提供していきます。
タタ・エレクシーのトランスポーテーション事業部バイス・プレジデントであるShaju Sは次のように述べています。「車の電動化に向けて信頼性の高い統合されたソリューションを開発するために、半導体のマーケットリーダであるルネサスと協業を継続できることを嬉しく思います。EVは、従来の自動車市場だけでなく、モビリティとエネルギのエコシステム全体に革命をもたらしています。ルネサスの実績あるチップセットとサポート体制は、業界が求める最先端かつ将来のソリューションを開発する上で、当社のお客様にとって間違いなく有益なものとなるでしょう。インドのような市場は特にコストに敏感であり、我々のソリューションは製品開発のリスクとコストを低減し、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。さらに、製品化、テスト、調整、インテグレーションなど市場で実績あるソリューションとサービスも提供しており、お客様の迅速な新製品開発と市場投入に貢献します。当社のソリューションには、検証用のeMobility HILS、ソフトウェア統合用のAUTOSARスイート4.2.2および4.3も含まれています。」
ルネサスの車載新規事業開拓統括部、統括部長の林 泰三は次のように述べています。「ルネサスは、自動車業界向けの設計および技術サービスをリードするタタ・エレクシーと協力できることを嬉しく思います。 今回の協業は、インド政府が推進する "Make in India "をサポートするという当社のコミットメントを示すものであり、インドにおける将来のビジネス成長を生み出すことを期待しています。この共同で設立するソリューションセンタであるNEVICは、OEMやTier1にとってユースケースに応じたカスタマイズを行う上で、タタ・エレクシーの電動化のエキスパートチームを活用して、信頼性の高いシステムソリューションを手に入れることができる転機となるでしょう。」
タタ・エレクシーとルネサスは、NEVICで開発したソリューションの提供を通して、e-Mobility、特に二輪EVと小型車両EV開発の加速をサポートし、市場投入までの時間を短縮し、技術的課題を克服し、半導体サプライチェーンの最適化を図ることにより、ユーザを支援していきます。
タタ・エレクシーについて
1989年に設立されたタタ・エレクシーは、自動車、メディア、通信、ヘルスケア、運輸などの業界において、設計および技術サービスを提供する世界有数の企業です。タタ・エレクシーの12年以上にわたる電動化に関する深い専門知識は、ブランドの差別化と勝利を可能にする30年以上の技術と製品開発の伝統によって補完されています。タタ・エレクシーは、研究・戦略から電子機器・機械設計、ソフトウェア開発、検証、展開までの一貫したサービスを提供しており、世界各地のデザインスタジオ、グローバル開発センタ、オフィスのネットワークによって支えられています。これらは、車載システムやサブシステムから、コネクティビティ、クラウドプラットフォーム、EVインフラの要素に至るまで、EVエコシステムの全領域をカバーしています。 詳しくはこちらをご覧ください。https://www.tataelxsi.com/industries/automotive
ルネサスエレクトロニクスについて
ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスの詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。