メインコンテンツに移動

アナログ・デバイセズとルネサスがADASを向上させ自動運転を実現する77/79 GHz帯オートモーティブ用レーダー技術を共同開発

~アナログ・デバイセズのDrive360™ 28nm CMOSレーダープラットフォームとルネサスのRenesas autonomy™プラットフォームのレーダー向けマイコンを搭載~

2020年11月4日

 アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI、以下 アナログ・デバイセズ)とルネサス エレクトロニクス株式会社(TSE: 6723、以下ルネサス)は本日、オートモーティブ用レーダー・アプリケーション向けにシステムレベルの77/79 GHz帯レーダー・センサー・デモンストレータを共同開発したことを発表しました。このデモンストレータは、ADAS(先進運転支援システム)アプリケーションの向上と自動運転の実現を目指し開発されたものです。

 新しいデモンストレータは、アナログ・デバイセズのDrive360™ 28nm CMOS レーダープラットフォームとルネサスのRenesas autonomy™プラットフォームに対応するレーダー向けマイコン「RH850/V1R-M」という、2つの最先端技術を組み合わせています。これらの技術をシステムレベルでシームレスに統合することで、遠方にある動きの速い小さな物体をより早く認識できるようになります。また、現在実用化されているレーダー・システムと比べ最大3倍の分解能を実現しているため、運転の安全性が向上します。クルマメーカーおよびTier 1企業にとっては、レーダー・システムを統合する労力が減り、評価リスクも低減できます。

 アナログ・デバイセズのADAS & Automotive Safety担当ゼネラル・マネージャーであるクリス・ジェイコブス(Chris Jacobs)は次のように述べています。「今回の共同開発は、最も高性能なレーダー・システムを開発するための重要な要素となります。この革新的なシステム面からのアプローチは、我々のお客様にシステムレベルでの相互接続性を提供するため、お客様の製品開発リスクの低減につながります。アナログ・デバイセズの高性能なDrive360レーダープラットフォームとルネサスのマイコン、RH850/V1R-Mの組み合わせは、先進のADASや自動運転システムへ比類なき高い性能をもたらすでしょう。」

 ルネサスのセーフティソリューション事業部 副事業部長であるジャン=フランソワ・シュトー (Jean-Francois Chouteau)は次のように述べています。「レーダー・システムはADASや自動運転の実現に重要な役割を果たします。今回のデモンストレータ共同開発は、アナログ・デバイセズとルネサスの最高の製品を組み合わせたもので、これを参考にしていただければお客様はレーダー・システムの開発期間を短縮することができます。アナログ・デバイセズの28nmソリューションは対象物の認識に最先端のRF(Radio Frequency)性能を有しており、非常に素晴らしい共同開発を実現できたと考えています。」

 なお、今回共同開発したデモンストレータは、ルネサスが本日4月11日(火)にザ・プリンス パークタワー東京(東京都港区)で開催する同社最大のプライベート総合展「Renesas DevCon Japan 2017」で、紹介されます。

以 上

アナログ・デバイセズのDrive360 28nm CMOSレーダー技術について

アナログ・デバイセズのDrive360 28nm CMOSレーダーは、過去20年に渡り自動車業界で幅広く使用されている各種ADAS、MEMSセンサー、およびレーダー技術ポートフォリオを統合した新たなプラットフォームです。対象識別や分類に比類のないRF性能を発揮させる、先進の28nm CMOSを基盤とした世界初のオートモーティブ用レーダー技術によって、高度な安全/自動運転アプリケーションのセンサー性能を飛躍的に高めています。アナログ・デバイセズの高性能レーダー・ソリューションにより、動きの速い小さな物体をより早く認識できるようになります。また高出力によって認識範囲の拡大と小さな物体の識別が可能になるとともに、位相ノイズが小さいことで、大きな物体が存在していても、より小さな物体を明確に認識できます。

ルネサスのRenesas autonomyプラットフォームとレーダー用マイコン「RH850/V1R-M」について

ルネサスは、セキュアなクラウドシステムから自動運転の車両制御まで、ソリューションを提供できる業界で唯一の半導体メーカーです。Renesas autonomyプラットフォームはオープンかつ革新的、そして信頼をコミットするADAS・自動運転向けのプラットフォームで、スケーラブルで開発資産を将来に渡り活用できるSoC(System on Chip)とマイコンのラインアップ等で構成されます。またRH850/V1R-Mはレーダー・システム向けに設計されたマイコンで、レーダーの信号処理に関し柔軟なプログラミングが可能なDSP(Digital Signal Processor)、動作周波数320MHzの高性能CPUを2個、2MB(メガバイト)の業界最速の高速フラッシュメモリ、2MBもの大容量RAMを内蔵するとともに、業界最高クラスの温度要件にも対応しています。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。

世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術で、アナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

ルネサス エレクトロニクス株式会社について

ルネサス エレクトロニクスは、無数のデバイスをつないでインテリジェント化することで人々の安心・安全な働き方や暮らし方を向上させるべく、包括的な半導体ソリューションを提供し、信頼性の高い組み込み設計のイノベーションを実現しています。マイクロコントローラの世界トップ・サプライヤであり、アナログ&パワーとSoC製品のリーダーである同社は、無限の未来を形作るために、自動車、産業、家電(HE)、オフィス・オートメーション(OA)、および情報通信技術(ICT)といった幅広い分野に対して、専門知識に基づく高品質の包括的ソリューションを提供しています。詳細については、こちらをご覧ください。renesas.com

*Renesas autonomyは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。Drive360はアナログ・デバイセズ社の商標です。その他、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする