メインコンテンツに移動

業績予想と実績の差異に関するお知らせ

2013年10月30日

 平成25年8月2日に公表した平成26年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 平成26年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(平成25年4月1日~平成25年9月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 四半期純損益 1株当たり四半期純損益(円)
前回発表予想(A) 408,000 14,000 8,500 △40,000 △95.90
実績(B) 416,866 20,688 13,910 △12,810 △30.22
増減額(B-A) 8,866 6,688 5,410 27,190 65.68
増減率(%) 2.2% 47.8% 63.6%
(ご参考) 前期第2四半期実績
(平成25年3月期第2四半期)
409,384 △23,310 △24,443 △115,081 △275.89

2. 差異が生じた理由

 平成26年3月期第2四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ89億円の増加となる4,169億円、半導体売上高は73億円の増加となる3,973億円となりました。半導体売上高が想定を若干上回ったことに加え、徹底した費用の抑制や、特別損失として見込んでいた一部費用の縮減などにより、営業損益および経常損益が前回予想を上回り、四半期純損失が縮小いたしました。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成26年3月期 第2四半期決算短信」をご覧ください。

注意事項:
当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする