メインコンテンツに移動

業績予想と実績の差異に関するお知らせ

2014年8月6日

 平成26年5月9日に公表した平成27年3月期第1四半期(累計)の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 平成27年3月期第1四半期(累計)の連結業績予想と実績の差異の内容

(平成26年4月1日~平成26年6月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 四半期純損益 1株当たり四半期純損益(円)
前回発表予想(A) 202,000 20,000 17,500 14,000 8.40
実 績(B) 209,259 26,984 25,343 21,199 12.72
増減額(B-A) 7,259 6,984 7,843 7,199 4.32
増減率(%) 3.6% 34.9% 44.8% 51.4% 51.4%
(ご参考) 前期第1四半期実績
(平成26年3月期第1四半期)
199,057 9,779 8,538 △3,990 △9.57

2. 差異が生じた理由

 平成27年3月期第1四半期(累計)の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ73億円の増加となる2,093億円、半導体売上高は52億円の増加となる2,012億円となりました。半導体売上高が想定を上回ったことに加え、費用の抑制などにより、営業損益、経常損益および四半期純損益が前回予想を上回りました。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成27年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする