メインコンテンツに移動

業績予想と実績の差異に関するお知らせ

2014年5月9日

 平成26年2月6日に公表した平成26年3月期通期の連結業績予想と本日公表の実績の間に差異が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。

(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 当期純損益 1株当たり当期純損益(円)
前回発表予想(A) 822,500 54,700 44,200 △21,800 △20.88
実績(B) 833,011 67,635 58,625 △5,291 △5.07
増減額(B-A) 10,511 12,935 14,425 16,509 15.81
増減率(%) 1.3% 23.6% 32.6% 75.7% 75.7%
(ご参考) 前期通期実績
(平成25年3月期通期)
785,764 △23,217 △26,862 △167,581 △401.76

 平成26年3月期通期の連結業績について、売上高は前回発表予想と比べ105億円の増加となる8,330億円、半導体売上高は68億円の増加となる7,968億円となりました。半導体売上高が想定を上回ったことに加え、費用の抑制などにより、営業損益、経常損益および当期純損益が前回予想を上回りました。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成26年3月期 通期決算短信」をご覧ください。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする