メインコンテンツに移動

ルネサスとアルトラン、ソーシャルディスタンス測定用のUWBウエアラブルプラットフォーム開発で協業

~LRP(Low Rate Pulse)のUWBチップセットを使用して精密な距離の測定が可能~

2020年11月17日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(日本、東京、以下ルネサス)と、エンジニアリングとR&DサービスのグローバルリーダであるAltran(米国、ニューヨーク、以下アルトラン)は、超広帯域無線通信(Ultra Wide Band: UWB)を使用したソーシャルディスタンス測定用のウエアラブルプラットフォームの開発で協業することを発表します。ルネサスは、マイコンのロードマップを拡充するため2020年2月に、セキュアなUWBの低消費電力チップを専門とするファブレス半導体企業である3db Access AGから、UWB技術のライセンス供与を受けることを発表しており、その技術を使用します。

 ウエアラブルプラットフォームに使用するUWBチップセットは、静電容量式タッチキー機能を搭載したRenesas Synergy™ S128 MCUと、3db Access AGからライセンスを取得したセキュアな測距用UWB技術を組み合わせたものです。Bluetooth® Low Energyなどの技術を使用した他のソーシャルディスタンスウェアラブル機器とは異なり、LRP(Low Rate Pulse)に対応したルネサスのUWBチップセットは、10倍の低消費電力で動作し、10cm以下の精度で距離を測定できるため、ソーシャルディスタンスの維持に必要な精度を実現します。試作中のリストウォッチは、ユーザが安全な距離を設定可能であり、安全な距離より近づくと、LEDと振動でユーザに警告を与えます。ルネサスは、測距用UWBチップセットのサンプル提供を2021年後半に開始する予定です。

 アルトランは、共同開発者およびシステムインテグレータとして、UWBベースのプラットフォームなどを活用して、幅広い市場の顧客に向けて、ソーシャルディスタンス確保のためのさらなるウエアラブルソリューションや、関連する位置情報ベースのアプリケーションを開発していきます。ソーシャルディスタンスを保つために試作したリストウォッチは、アルトランのイノベーションラボで展示される予定です。

 ルネサスのインフラ・IoT事業本部、執行役員のRoger Wendelkenは、次のように述べています。「世界的なパンデミックによる数か月間ものシャットダウンを経て、人々は安全な距離を保ちながら職場、学校、社会へ戻りたいと思っています。アルトランとの協力により、LRP UWBによるソーシャルディスタンスの測距ソリューションを開発していくことで、COVID-19パンデミックに対応できることを嬉しく思います。ルネサスは今後、入退室管理、アセットトラッキング、ジオフェンシングなど、より多くの応用例に展開していく予定です。」

 AltranのSemiconductor & Electronics, Industrial & ConsumerビジネスのPresidentであるScott Houghtonは、次のように述べています。「これはルネサスとのユニークでやりがいのあるプロジェクトであり、初のLRP UWBベースのソーシャルディスタンス測定用リストウォッチが市場に投入されることを目標に協力しています。このプラットフォームが他の市場にも展開できることにも興奮を覚えますし、そのフォームファクタ、電力効率、精度により、COVIDあるいはCOVID以外でも、当社の広い産業分野において最適な製品と言えます。」

アルトランについて

アルトランは、エンジニアリングとR&Dサービスの世界的リーダーです。アルトランは、お客様の変革とイノベーションの課題に対応するために、独自の価値提案を提供しています。アルトランは、コンセプトから製品化に至るまで、将来の製品やサービスを開発するためにクライアントをサポートしており、自動車、航空、宇宙、防衛&海軍、鉄道、インフラ&運輸、エネルギー、産業&コンシューマ、ライフサイエンス、通信、半導体&エレクトロニクス、ソフトウェア&インターネット、金融&公共部門など、35年以上にわたり多くの分野の主要企業と協力してきました。アルトランは、30カ国以上で50,000人以上の従業員を擁しています。

アルトランは、コンサルティング、デジタルトランスフォーメーション、テクノロジ、エンジニアリングサービスの世界的リーダーであるCapgeminiの重要な一員です。本グループは、クラウド、デジタル、プラットフォームの進化する世界において、顧客のあらゆる機会に対応するために、イノベーションの最前線に立っています。50年以上にわたる強力な実績と業界特有の深い専門知識を基に、Capgeminiは戦略から運用までの一連のサービスを通じて、企業がビジネスの成功を実現することを可能にしています。Capgeminiの信念は、「テクノロジに関わるビジネス価値は人を通じて具現化される」ことであり、この信念こそが原動力となっています。今日では、ほぼ50カ国に26万5千人のチームメンバーを擁する多文化企業です。アルトランとともに、グループの2019年の総売上高は170億ユーロに達しました。詳しくはaltran.comをご覧ください。

ルネサスエレクトロニクスについて

ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスについては、こちらをご覧ください。renesas.com

以 上

*Renesas Synergyはルネサスエレクトロニクスの商標です。

*BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国における登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする