メインコンテンツに移動

ルネサスとSiFive、車載用次世代ハイエンドRISC-Vソリューションの共同開発で提携

SiFiveが業界をリードするRISC-VコアIPポートフォリオをルネサスにライセンス供与

2021年4月21日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(東京、代表取締役兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)と、RISC-Vプロセッサとシリコンソリューションの業界リーダであるSiFive, Inc.(米国カリフォルニア州サンマテオ、Chairman & CEO:Patrick Little、以下SiFive)は、このたび、車載アプリケーション向けに次世代のハイエンドRISC-Vソリューションの共同開発をするために戦略的パートナシップを締結したことを発表します。また、本提携は、SiFiveがRISC-VコアIPポートフォリオをルネサスにライセンス供与することも含みます。

 ルネサスの執行役員兼オートモーティブソリューション事業本部長である片岡 健は次のように述べています。「RISC-Vは、ルネサスの現在と将来の新たなお客様にさらなる可能性や選択肢を提供するために重要だと考えます。私たちはSiFiveのリードパートナとして、ルネサスが長年培ってきた自動車分野に関する専門知識とSiFiveのハイエンドRISC-V技術とを組み合わせて、次世代の半導体ソリューションを開発できることを大変嬉しく思います。」

 SiFiveのChairman兼CEOであるPatrick Littleは次のように述べています。「私たちはルネサスと協力して、SiFiveのインテリジェンスプラットフォームを活用して次世代の自動車ソリューションを開発できることを嬉しく思います。当社の先進的で高性能なRISC-VプロセッサコアとAIアクセラレータのロードマップは、車載アプリケーションの要件を満たすために必要な性能を備え、コアの性能を大幅に向上させるとともに、スケーラブルでワークロードを加速するソリューションを実現するためのAI機能を提供します。」

 ルネサスは、業界をリードするマイコンをはじめ、SoCやアナログ、パワーの幅広い製品ポートフォリオを活かして、ADASや自動運転システム、EV、コネクテッドゲートウェイなどに向けた車載ソリューションを世界中のお客様に提供しています。ルネサスは安全で快適かつ環境に配慮した未来のモビリティ社会を見据えて、さらなるハイエンドSoCやMCU開発の可能性を広げるために、車載用に最適化した次世代の高性能RISC-Vコアの検討を開始しました。ルネサスは今後も革新的で信頼性の高い車載用ソリューションを継続的にお客様に提供します。

 AI ISA拡張機能を備えたSiFive RISC-V VectorプロセッサをベースにしたSiFive Intelligenceプラットフォームは、AIやMLアプリケーション向けのスケーラブルなソリューションの開発を可能にする、差別化されたソフトウェアツールチェーンを特徴としています。SiFive RISC-Vプロセッサには、業界ツールと互換性のある高度なトレース、デバッグ、およびセキュリティソリューションがあらかじめ統合されており、異機種間の統合や移行を簡素化します。SiFive RISC-Vポートフォリオは、シリコン実証済みで、大手の先進的なファウンダリで生産できるため、顧客やパートナに柔軟性を提供します。

ルネサスエレクトロニクスについて

ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスについては、renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube

SiFiveについて

SiFiveは、オープンなRISC-V命令セット・アーキテクチャ仕様をベースに、ドメインスペシフィックデザインを実現するためのプロセッサコア、AIアクセラレータ、SoC IPを提供するリーディングカンパニーです。SiFiveは、ワークロードに特化したアクセラレータ設計のために、セキュリティ、トレース、デバッグ機能をあらかじめ統合した、スケーラブルでコンフィギュラブルなプロセッサコアを提供しています。RISC-Vの発明者によって設立されたSiFiveは、世界各地にデザインセンターを持ち、Sutter Hill Ventures、SK hynix、Qualcomm Ventures、Western Digital、Intel Capital、Spark Capital、Osage University Partners、Prosperity7 Venturesの支援を受けています。詳細については、www.sifive.comをご覧ください。
最新の情報はこちらのSNSからFacebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, and YouTube

以上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする