メインコンテンツに移動

ルネサス、コネクテッドカー開発でマイクロソフトと協業

~R-CarスタータキットをMicrosoft Connected Vehicle Platform(MCVP)の開発環境として使用することにより、車両とクラウドを連携したシステム開発の効率向上を実現~

2021年1月12日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、Microsoft(以下マイクロソフト)とコネクテッドカー開発を加速させるために協業したことを発表します。ルネサスの車載用SoC(System on Chip)R-Carを搭載したR-Carスタータキットが、マイクロソフトのモビリティ業界向けプラットフォームMicrosoft Connected Vehicle Platform(MCVP)の開発環境として利用できるようになりました。

 MCVPは、Azureクラウド、AI、エッジサービスのプラットフォームと、パートナエコシステムを組み合わせたもので、モビリティ関連企業はこれを活用して各種ソリューションを構築することができます。例えば、車両のプロビジョニング、双方向のネットワーク接続、機能の継続的なOTA(Over The Air)アップデートなど、モビリティ関連企業がサービスを迅速に提供できるよう支援するプラットフォームです。ユーザは、その開発環境として、R-CarスタータキットおよびBSP(Board Support Package)、R-Car用マルチメディアパッケージ、ならびにMCVPのコンポーネントを利用できます。R-Carスタータキットは、Azure IoT Edgeデバイスとしても認定されており、ルネサスはまた、Azure IoT HubとAzure IoT Edgeのパートナとしても認定されています。

 ユーザは、本開発環境を用いることにより、クラウド上やパソコン上で開発したソフトウェアをR-Car SoCに搭載し、自動車や各種モビリティの組み込み環境で事前検証することが可能になります。コネクテッドカー開発における実装上の課題の早期発見が可能になり、開発を効率化できます。今回のマイクロソフトとの協業により、ルネサスはコネクテッドカーの開発を加速し、MaaS(Mobility as a Service)ビジネス創出の活性化、オンデマンド型ビジネスの早期立ち上げに貢献します。

 マイクロソフトコーポレーションのAzure Mobility担当ゼネラルマネージャTara Prakriya氏は次のように述べています。「ルネサスとの協業により、お客様のシステム開発がより加速し、革新的なモビリティエクスペリエンスが早期に提供されると確信しています。」

 ルネサスの車載デジタルマーケティング統括部、統括部長の吉田 直樹は以下のように述べています。「コネクテッドシステムやサービスの開発では、ソフトウェア開発の負荷が大きな課題となっています。お客様は、R-CarスタータキットをMCVPの開発環境として使用することにより、自身の付加価値サービスを提供するためのソフトウェア開発にリソースを集中することができます。ルネサスの自動車分野での豊富な実績と、マイクロソフトのコネクティビティにおける専門性を融合することにより、お客様のシステム開発の加速に貢献できることを大変嬉しく思います。」

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする