メインコンテンツに移動

ルネサス、ノヴァテック・マイクロエレクトロニクスと共同で監視カメラリファレンスデザインを開発

~高精度に物体の検出や認識を実現する4Kに対応した高速オートフォーカス機能を搭載~

2020年8月3日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、ビデオセキュリティや監視システムにおける高精度な物体の検出や認識に対するニーズに応えるため、超高精細(UHD)な監視カメラのリファレンスデザインを、ノヴァテック・マイクロエレクトロニクスと共同開発しました。本リファレンスデザインは、システムテックが実際にボードを設計しソフトウェアと共に提供を開始しました。

 本監視カメラリファレンスデザインは、高速な位相差オートフォーカス(PDAF)機能を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボード、高性能画像信号処理(ISP)ボード、オートフォーカスズームレンズソフトウェアで構成されており、4Kの高解像度、優れたカラー撮影、暗い場所での小さな物体の認識精度の向上を実現します。また、PDAFによる高速オートフォーカス動作により、ユーザはより低価格なレンズを使用可能です。システムテックが、この高性能な4Kビデオカメラリファレンスデザインとソフトウェアを提供することにより、ユーザは高速オートフォーカスと高い撮像性能を備えたカメラシステムを短期間で開発することができます。

 ルネサスのシステム&ソリューションチームのDirector、DK Singhは次のように述べています。「防犯カメラや監視カメラシステムに対する需要はますます高まっており、より高精度での物体検出と認識機能の向上が求められています。4K解像度とPDAF機能を搭載したこの監視カメラは、従来のコントラスト検出方式のオートフォーカスと比較して、はるかに速いオートフォーカス機能を提供することができます。ルネサスは、ノヴァテックおよびシステムテックとの緊密な協力により、この監視システムのリファレンスデザインが世界中のお客様に届けられるようになったことを大変嬉しく思います。」

 この監視カメラリファレンスデザインは、ルネサスの高性能CMOSイメージセンサRAA462113FYLと、ノヴァテックのデュアルコアSoCイメージシグナルプロセッサを中心に構築されており、この他、システムで必要となるルネサスのICを複数使用しています。CISボードには、RAA462113FYL、DC/DC降圧コンバータ、LDOレギュレータ、モータドライバ、レンズが搭載されています。ISPボードには、SoCおよび関連するコンポーネントが搭載されています。

監視カメラリファレンスデザインの主な特長

  • カメラセンサ(ICS)ボード
    • UHD用に高解像度、高感度、低ノイズ、低消費電力の8MピクセルCMOSイメージセンサ搭載
    • CMOSイメージセンサは、HDR(高ダイナミックレンジ)、PDAF機能、および30fps@12ビットのデジタル出力をサポートするMIPI CSI-2出力を搭載
    • ズームレンズだけでなく固定焦点レンズへの交換も可能
  • イメージシグナルプロセッサ(ISP)ボード
    • 800 MHz デュアルコア SoC イメージシグナルプロセッサ(センサインタフェースの他、ディスプレイ、PHY、Wi-Fiモジュール、GPS、RS-485 用インタフェースを搭載)
    • RTC、I2C、SPI、GPIO、オーディオIF、フラッシュ/SDカード、HDMI、イーサネット、SDIO、SCI、UART、SDRAMコントローラ
    • コントラストAF、PDAF、ハイブリッドAF(PDAF + コントラストAF)をサポートした高精度で高速なAF
    • 12V電源(DCジャックまたはType C)、ビデオ出力のマルチインタフェース対応など、柔軟で豊富な機能を搭載

ルネサスの監視カメラリファレンスデザインの詳細については、こちらをご覧ください。
surveillance camera reference design

システムテックが販売するリファレンスデザインはこちらをご覧ください。
Surveillance Camera with CMOS Sensor

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

ノヴァテック・マイクロエレクトロニクスについて

Novatek Microelectronics Corporation(TWSE:3034)は1997年に設立され、ディスプレイおよびイメージアプリケーション向けのディスプレイ用ICとSoCをラインアアップし、ディスプレイとイメージを中心としたトータルソリューションに特化しています。同社はディスプレイドライバICの世界最大のサプライヤであり、2019年の売上高では世界第8位、台湾第2位のファブレス企業にランクされています。詳細については、同社のウェブサイト(www.novatek.com.tw)をご覧ください。

ルネサスについて

ルネサスエレクトロニクス株式会社(TSE:6723)は、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスの詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする