メインコンテンツに移動

業績予想および配当予想に関するお知らせ

2016年8月10日

 平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

(平成28年4月1日~平成28年9月30日)

(単位:百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益
1株当たり
四半期純利益(円)
期初予想(A)
今回(8/10公表)予想(B) 301,000 26,000 23,000 11,500 6.90
増減額(B-A)
増減率(%)
(ご参考)前期第2四半期実績
(平成28年3月期第2四半期)
360,701 63,093 67,121 57,409 34.44

 平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想は、平成28年12月期第1四半期連結会計期間の実績値に第2四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。

 また、平成28年12月期第2四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル107円、1ユーロ120円を前提としております。

  1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
前回予想
今回予想   0.00
当期実績        
前期実績
(平成28年3月期)
0.00 0.00 0.00

 平成28年12月期の中間配当につきましては、当第2四半期(累計)の連結業績が当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を計上する見込みでありますが、安定的に当期純利益を計上できるような企業体質を引き続き目指すため、これを見送らせていただく予定です。平成28年12月期の期末配当につきましては、現時点で未定であり、決定次第速やかに開示いたします。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成28年12月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。

 注意事項:
 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。 

 また、当社は、平成28年6月28日開催の第14期定時株主総会で、定款一部変更の件を決議し、平成28年度より決算期を3月31日から12月31日に変更しました。決算期変更の経過期間となる平成28年12月期につきましては、平成28年4月1日から平成28年12月31日の9ヶ月間となります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする