メインコンテンツに移動

業績予想に関するお知らせ

2014年10月29日

 平成27年3月期通期の第3四半期(累計)連結業績予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。

(平成26年4月1日~平成26年12月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 四半期純損益 1株当たり四半期純損益(円)
期初予想(A)
今回(10/29公表)予想(B) 595,900 63,500 60,100 46,100 27.65
増減額(B-A)
増減率(%)
(ご参考)前期第3四半期実績
(平成26年3月期第3四半期)
632,508 50,667 43,244 10,171 12.11

 平成27年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想は、平成27年3月期第2四半期連結累計期間の実績値に第3四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しています。また、平成27年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル102円、1ユーロ138円を前提としております。

 詳細につきましては、本日公表いたしました「平成27年3月期第2四半期決算短信」をご覧ください。

注意事項:

 なお、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする