2017年7月28日
平成29年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。
記
(平成29年1月1日~平成29年9月30日)
(単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
1株当たり 四半期純利益(円) |
|
---|---|---|---|---|---|
期初予想(A) | - | - | - | - | - |
今回(7/28公表)予想(B) | 571,000 | 65,000 | 63,000 | 63,000 | 37.79 |
増減額(B-A) | - | - | - | - | - |
増減率(%) | - | - | - | - | - |
(ご参考)前年同一期間 (平成28年1月1日~平成28年9月30日) |
472,396 | 48,838 | 40,077 | 29,686 | 17.81 |
平成29年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想は、平成29年12月期第2四半期連結累計期間の実績値に第3四半期連結会計期間の業績見通しを加算した数値を記載しております。
また、平成29年12月期第3四半期(累計)の連結業績予想にあたっては、1米ドル112円、1ユーロ123円を前提としております。
なお、上記の業績予想につきましては、当第2四半期連結会計期間末において、平成29年2月に買収を完了したインターシル社の取得原価の配分が完了していないため、入手可能な情報に基づき、暫定的に算定された金額です。第3四半期連結累計期間の業績数値は、インターシル社の取得原価の配分の完了により、変動する可能性があります。
また、当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。
詳細につきましては、本日公表いたしました「平成29年12月期 第2四半期決算短信(614KB)」をご覧ください。
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。