メインコンテンツに移動

業績予想に関するお知らせ

2020年11月4日

 2020年4月27日に公表いたしました「2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」において、未定としておりました2020年12月期の第2四半期連結会計期間および第2四半期連結累計期間の業績予想につきまして、下記のとおりとしましたので、お知らせいたします。

1. 業績予想について

2020年12月期第2四半期連結会計期間および第2四半期連結累計期間の業績予想
(Non-GAAP)(注1)、(注2) 

  Non-GAAP
売上収益
Non-GAAP
売上総利益率
Non-GAAP
営業利益率
前回予想 (A)
第2四半期連結会計期間業績予想
(4月1日~6月30日)
(百万円)
152,500
~160,500
46.5% 14.0%
今回予想 (B)
第2四半期連結累計期間
(1月1日~6月30日)
(百万円)
331,243
~339,243
46.9% 16.6%
増減額 (B)-(A)
増減率 (%)
(ご参考) 前期第2四半期連結会計期間実績
(2019年4月1日~2019年6月30日)
192,625 43.6% 14.1%
(ご参考) 前期第2四半期連結累計期間実績
(2019年1月1日~2019年6月30日)
342,884 41.2% 10.0%

(注1)Non-GAAP業績値は、財務会計上の数値(GAAP、IFRS基準)から非経常項目やその他特定の調整項目を一定のルールに基づいて控除もしくは調整したものです。当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しており、当社グループはNon-GAAPベースで予想値を開示しております。具体的には、企業買収に伴い、認識した無形資産の償却額およびその他のPPA(取得原価の配分)影響額、企業買収関連費用、株式報酬費用や当社グループが控除すべきと判断する一過性の利益や損失などを控除もしくは調整しております。

(注2)当社は、IDT社の買収およびその後のIDT社によるルネサス エレクトロニクス・アメリカ社の吸収合併を経て 「One Renesas」に向け2020年1月1日以降、事業プロセスやITシステムなどの統合に着手したことを契機とし、当社グ ループの財政状態や経営成績をより適切に表示するために、費用計上区分の見直しを実施いたしました。当該会計方針の変更は遡及適用され、前第1四半期連結累計期間については、遡及適用後の要約四半期連結財務諸表となっております。
当業績予想は、第2四半期連結会計期間(4月1日~6月30日)は1米ドル108円、1ユーロ118円、第2四半期連結累計期間(1月1日~6月30日)は1米ドル109円、1ユーロ119円を前提としております。

2. 業績予想公表に至る背景

 2020年12月期第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による当社の事業への影響の見通しは不透明であり、業績予想の合理的な算定が困難であることから、未定としていましたが、現時点において当社が入手できる情報から、当社事業への影響について想定し、業績予想の策定が可能な見通しがついたことから、当業績予想の公表に至りました。

 2020年12月期第1四半期連結会計期間の業績公表時に第2四半期連結会計期間の売上収益のダウンサイドリスクとしていた、海外の後工程工場は、現在、通常通り稼働しており、第2四半期連結会計期間の売上収益への影響は生じない見込みです。他方、需要について、一部その減少が顕在化しており、かかる影響を当業績予想に織り込んでいます。

 なお、当業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績予想と乖離する可能性があります。また、今後の新型コロナウイルス感染症の情勢等により、予想の修正が必要な場合には速やかに公表いたします。

以 上


<ご参考> 今回の連結業績予想数値の前四半期および前年比較(Non-GAAP)(注3

(億円) 2019年12月期 2020年12月期
第2四半期連結会計期間 (4-6月)
実績
第2四半期連結累計期間 (1-6月)
実績
第1四半期連結会計期間 (1-3月)
実績
第2四半期連結会計期間 (4-6月)
予想
前年同期比 前四半期比 第2四半期連結累計期間 (1-6月)
予想
前年同期比
売上収益 1,926 3,429 1,787 1,525

1,605
-20.8%

-16.7%
-14.7%

-10.2%
3,312

3,392
-3.4%

-1.1%
売上総利益率
注4
43.6% 41.2% 47.3% 46.5% +2.9Pts -0.8Pt 46.9% +5.7Pts
営業利益率
注4
14.1% 10.0% 18.8% 14.0% -0.1Pt -4.8Pts 16.6% +6.6Pts
1米ドル=(円) 111 111 110 108 3円高 2円高 109 2円高
1ユーロ=(円) 125 125 121 118 7円高 3円高 119 6円高

(注3)Non-GAAPは上記(注1、注2)と同じです。

(注4)各数値は売上収益予想レンジの中央値との対比です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする