2013年8月2日
当社は、平成25年5月9日時点において未定としておりました、平成26年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想および配当予想を以下のとおりといたしましたのでお知らせいたします。
記
(平成25年4月1日~平成25年9月30日)
(単位:百万円)
売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 四半期純損益 | 1株当たり四半期純損益(円) | |
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | - | - | - | - | - |
今回発表予想(B) | 408,000 | 14,000 | 8,500 | △40,000 | △95.90 |
増減額(B-A) | - | - | - | - | - |
増減率(%) | - | - | - | - | - |
(ご参考) 前期第2四半期実績 (平成25年3月期第2四半期) |
409,384 | △23,310 | △24,443 | △115,081 | △275.89 |
1株当たり配当金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1 四半期末 | 第2 四半期末 | 第3 四半期末 | 期 末 | 合 計 | |
前回予想 | - | - | - | - | - |
今回予想 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | |
当期実績 | - | - | - | - | - |
前期(平成23年3月期)実績 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
平成26年3月期の連結業績予想および配当予想については、平成 25年5月9日時点では業績予想および配当予想の策定が困難であったため未定としていましたが、当第2四半期の連結業績が当期純損失を計上する見込みであ ること、また、平成25年3月期末時点の利益剰余金がマイナスであることから、これを見送らせていただく予定です。平成26年3月期の期末配当につきまし ては、現時点では未定であり、決定次第速やかに開示いたします。
詳細につきましては、本日公表いたしました「平成26年3月期 第1四半期決算短信」をご覧ください。
注意事項:
当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。
以 上
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。