2021年2月10日
当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||
---|---|---|
|
億円 | % |
売上収益 | 7,157 | 100.0 |
営業利益 | 651 | 9.1 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 456 | 6.4 |
設備投資額(注②) | 222 | |
減価償却費等 | 1,415 | |
研究開発費(注③) | 1,351 | |
円 | ||
米ドル為替レート(円) | 107 | |
ユーロ為替レート(円) | 121 |
当連結会計年度 (2020年12月31日) |
||
---|---|---|
億円 | ||
資産合計 | 16,090 | |
資本合計 | 6,197 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | 6,167 | |
親会社所有者帰属持分比率(%) | 38.3 | |
有利子負債 | 6,937 |
(注)
①億円未満を四捨五入して表示しております。
②設備投資額は、有形固定資産(生産設備)および無形資産の当該期間中の投資決定ベースの金額を表示しております。ただし、旧Integrated Device Technology, Inc.の投資分は設備納入ベースの金額としております。
③当社グループでは開発費の一部について資産化を行い、無形資産に計上しており、無形資産に計上された開発費を含む金額を表示しております。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。