メインコンテンツに移動

平成27年3月期第3四半期(累計)連結業績予想の修正に関するお知らせ

2015年1月28日

 当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成26年10月29日に公表いたしました平成27年3月期通期の第3四半期(累計)の連結業績予想数値について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

1. 平成27年3月期第3四半期(累計)の連結業績予想数値の修正

(平成26年4月1日~平成26年12月31日)

(単位:百万円)

  売上高 営業損益 経常損益 四半期純損益 1株当たり四半期純損益(円)
前回発表予想(A) 595,900 63,500 60,100 46,100 27.65
今回発表予想(B)(平成27年1月28日) 608,000 80,000 82,000 73,000 43.79
増減額(B-A) 12,100 16,500 21,900 26,900
増減率(%) 2.0 26.0 36.4 58.4
(ご参考)前期第3四半期実績
(平成26年3月期第3四半期)
632,508 50,667 43,244 10,171 12.11

2. 修正の理由

 平成27年3月期通期の第3四半期(累計)連結業績予想について、 売上高は前回予想(平成26年10月29日公表)と比べ121億円の増加(増減率2.0%)となる6,080億円とほぼ予想通りの売上高を見込んでいるも のの、利益につきましては、円安効果に加え、構造改革による原価低減、販売管理費の削減、プロダクトミックスの改善等により、営業損益、経常損益、四半期 純損益ともに前回予想を上回る見通しとなりましたので、連結業績予想を修正いたします。

 なお、為替レートは、第3四半期(累計)平均で1米ドル105円、1ユーロ140円を前提としております。

注意事項:

当業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績は、今後の様々な要因の変化により、当業績見通しと乖離する可能性があります。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。