~低負荷時の自己消費電流はわずか6µA。96%の高い出力効率を実現~
2020年8月13日

 エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、車載用の新たな42Vデュアル出力同期整流コントローラ2種「ISL78264」、「ISL78263」を発売しました。どちらも外部MOSFETを駆動するための2Aソース/3AシンクMOSFETドライバを搭載し、自己消費電流はわずか6µAです。これらは、ルネサスの車載用SoC製品R-Car H3およびR-Car M3を搭載する、車載インフォテイメント(IVI)やデジタルコクピットシステムの車載用電子制御ユニット(ECU)に最適な一次電源になります。デュアル同期整流降圧コントローラ「ISL78264」は、12Vバッテリシステムから二次電源向けに5Vまたは3.3Vに降圧し、50W~200Wの電力を供給します。デュアル同期整流昇降圧コントローラ「ISL78263」は、バッテリ電圧(VBAT)がクランキング時や始動/停止時に2.1Vまで下がった場合でも、5Vまたは3.3Vまで昇圧し25W~100Wの電力を供給します。ISL78264とISL78263は量産中で、5mm 角の32ピンのウェッタブルフランクQFNパッケージで提供します。

 ルネサスの車載アナログパワー&ビデオ事業部、Vice PresidentのNiall Lyneは次のように述べています。「ISL78264とISL78263は、ルネサスの車載SoCファミリR-Car H3とR-Car M3にとって理想的な一次電源ソリューションとなります。これにより、車両の性能、効率、安全性、そして信頼性の向上につながる新たなシステム構成が可能になります。コントローラの常時オン機能と業界最小レベルの自己消費電流により、電源の設計者は新たなECUの電源システムを100µA内に収めるために余裕ができることはもちろん、より厳しい50µAの制限内に収めることも可能になります。ISL78264とISL78263には強力なMOSFETドライバが組み込まれており、他の車載用の昇圧/降圧VBATコントローラソリューションと比較して、より高い効率とパワーを提供します。」

 ISL78264デュアル同期整流降圧コントローラとISL78263デュアル同期整流昇降圧コントローラは、シングル降圧チャネルよりもさらに優れた6µA(標準)という低自己消費電流(Iq)を実現します。どちらのコントローラも、96%のピーク効率で10Aを超える出力電流を供給する外部FETを駆動できるFETドライバを内蔵しているため、よりシンプルな電源設計が可能です。これに加えて、クランキング時のサポートが必要な用途向けにフィードバック抵抗と外部給電ブロックダイオードを、またEMI干渉の問題への対策としてプログラム可能なスペクトラム拡散も搭載しています。例えば、VBATのロードダンプに耐えられることから、サージ保護に必要なコストとサイズを低減でき、またクランキング時の電圧降下に対応し、必要な入力容量も抑えられます。スイッチング周波数最大2.2MHzのEMI低減対策も内蔵しているため、EMI除去フィルタ/シールドのコストとサイズも抑えることができます。

 ISL78264とISL78263には、過電圧(OV)、低電圧(UV)、過電流、温度過上昇、およびブートストラップ供給電圧低下検出の保護機能と、ハイサイドMOSFETを保護するためのリフレッシュ回路も搭載されています。どちらも-40°C~+125°Cの周囲温度での動作を保証するAEC-Q100 Grade-1に適合しています。

ISL78264デュアル同期整流降圧コントローラの主な特長

  • 入力電圧3.75~42Vで作動
  • 降圧1出力は3.3V/5V固定、または0.8V~5Vの間で調整可能
  • 降圧2出力は0.8V~32Vの間で調整可能
  • シングル降圧チャネルよりも優れた低自己消費電力6µA(標準)
  • 低デューティサイクル稼働でのオン時間25ns、チャンネル間180°位相シフト
  • 始動・停止時の過渡的なクランキング電圧降下には、プリブーストを必要とせずに2MHzで5.5Vまで対応

ISL78263デュアル同期整流昇降圧コントローラの主な特長

  • 入力電圧2.1~42Vで作動
  • 降圧3.3V/5V固定、調節可能
  • コールドクランク時の過渡的な電圧降下には、2.1Vまで降圧出力を一定に調整可能
  • 昇圧周波数は降圧周波数の1倍または0.2倍
  • 高デューティサイクル稼働時はドロップアウトモード(降圧)
  • 低デューティサイクル稼働時のオン時間25ns

ISL78264と評価用ボードの詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/products/ISL78264

ISL78263と評価用ボードの詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/products/ISL78263

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする