~省電力広域 (LPWA) 無線ネットワーク向けLoRaWAN™対応マイコン開発を加速~
2017年3月23日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、LoRaWAN™の標準化と普及をサポートする非営利団体LoRa Alliance™へ参画しました。LoRaWANは、IoT(Internet of Things)向け省電力広域(LPWA: Low Power Wide Area)無線ネットワークをオープンな仕様によりグローバルに実現する無線規格です。

 近年、IoTの本格的な普及に備え、LPWA無線ネットワークの展開が進められています。特に、グローバル市場の創出に向けて、各種標準化団体および推進団体がそれぞれ仕様策定や普及促進の取り組みを精力的に行っています。その中で、非営利団体LoRa Allianceでは、LoRaWANの規格化とプロモーションとを推進し、ライセンス不要の周波数帯域を利用したオープン仕様による省電力広域無線ネットワークを発展させるべく、活動に取り組んでいます。ルネサスは、LoRa Allianceに最高位メンバーシップである「スポンサーメンバー」として加入し、今後普及が見込まれるLoRaWANの仕様策定と推進活動に主導的な立場で貢献していきます。

 ルネサスは今後、LoRaWANに対応したマイコンを開発し、一年以内の製品化を目指します。小型パッケージの適用により、従来構成よりもシステムへの実装を容易化し、基板面積の削減を図り、ソフトウェアを含めた無線とマイコンのトータルソリューションを提供する予定です。さらに、RL78ファミリをはじめとする小型低電力マイコンに展開し、IoT時代のエンドポイントとして長期バッテリー駆動が可能なセンサーデバイスの実現に寄与していきます。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする