メインコンテンツに移動

5Gネットワークシステムの構築を容易化するIEEE1588対応のLinuxベース高精度時刻同期ソフトウェア「PTP Clock Manager」を提供開始

~使いやすさとアクセス性に優れたタイミング同期ソリューションを実現~

2021年2月2日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、業界初となるIEEE1588に対応するLinuxベースのクロック管理ソフトウェア PTP(高精度時刻同期プロトコル)Clock Managerの提供を開始しました。IEEE1588規格は、ネットワークに接続された機器間でナノ秒(10億分の1秒)オーダの同期精度が得られる、PTPを規定しています。従来、このPTPテレコム向けクロック仕様に対応するタイミングICには、有償ライセンスベースでソフトウェアを提供してきました。新たなLinuxベースのPTP Clock Managerソフトウェアは、Linux標準のPTPスタックを介して業界最高水準の周波数、時刻・位相同期精度を実現可能であり、ルネサスのクロックソリューションと組み合わせて使用する場合、「無償」ライセンスで利用できます。これにより、4G、5G、オープン無線アクセスネットワーク(O-RAN)などの、フロントホールとバックホールの両方の通信ネットワーク向けに、使いやすさとアクセス性に優れたタイミング同期ソリューションを実現します。

 新たなIEEE 1588対応のPTP Clock Managerには、Linux標準のPTPスタックを介してルネサスのタイミングICとネットワークプロセッサを接続するためのAPIが含まれており、時間をかけてカスタマイズすることなくPTP同期が可能です。タイムスタンプユニット(TSU)に依存しないため、ユーザはプロセッサとクロックの組み合わせを自由に選択でき、独自のAPIを作成する必要がないため、開発コストを抑えながら、より柔軟な設計が可能です。

 ルネサスのIoT・インフラ事業本部、タイミング製品担当Vice President であるBobby Matinpourは次のように述べています。「通信事業者による5Gネットワークへの移行に伴い、タイミング精度の重要性はますます高まっています。オープンソースのLinux環境は、最適なタイミング性能を実現するために、TSUとクロックの組み合わせを選択してIEEE 1588対応のシステムを構築することができます。クラス最高のタイミングソリューションとともにPTP同期ソフトウェアを無償ライセンスで提供することにより、ネットワークシステム開発環境は大きく変わります。ルネサスは今後も、O-RANのようなイニシアチブに沿って、お客様を成功に導いていくために、イノベーションを推し進めてまいります。」

 ザイリンクスのワイヤード/ワイヤレスグループのマーケティング担当シニアディレクターであるGilles Garcia氏は、次のように述べています。「私たちはルネサスと緊密に連携して、お客様の市場投入までの時間短縮を可能にするためのリファレンスデザインを共同で開発しています。5Gネットワークでは、時刻と位相の同期に高精度のIEEE 1588 PTPが求められています。ルネサスのPTP Clock Managerは、ザイリンクスのイーサネットソリューションとともに、Versal AIコアシリーズVCK190およびZynq UltraScale+ RFSoC ZCU216評価キットで重要な役割を果たしています。」

 新たなLinuxベースのPTP Clock Managerは、ルネサスの高性能、高精度、マルチチャンネルのタイミングデバイスであるClockMatrix™ 8A3400xファミリやIEEE 1588に準拠した82P339xxデバイスと組み合わせて利用することにより、テレコム向けのPTP時刻・位相同期の実現を簡素化します。

PTP Clock Managerの主な特長

  • IEEE 1588ネットワーク用の高精度時刻・同期を実現するパケット遅延変動(PDV)フィルタとサーボを搭載
  • Linux カーネル PHC サブシステムがClockMatrixタイミングデバイスをサポート
  • Linux v3.0以降との下位互換性
  • ランダムキューイング遅延によるパケット遅延変動の影響を低減
  • 同期に関する世界標準のITU-T勧告に準拠
  • ソースコードとして提供されるためデバッグが容易

 ルネサスは、タイミング製品のマーケットリーダであり、フル機能を備えたシステムソリューションからシンプルなビルディングブロック型クロックデバイスまで、幅広い製品を提供しています。新製品のPTP Clock Managerは、この包括的なポートフォリオを拡大し、ハードウェアとソフトウェアの両方のソリューションを網羅することで、あらゆるクロッキングニーズに対応します。

PTP Clock Managerの詳細はこちらをご覧ください。
renesas.com/clockmanager をご覧ください。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする