メインコンテンツに移動

IoT機器をセルラー回線で、簡単にクラウド接続できるRenesas Synergy™ AE-CLOUD2キットを発売

~新しいクラウドキットがグローバル4G・LTE Cat-M1とNB-IoTセルラーネットワークに対応。GPS機能搭載し、IoTセンサデバイスと主要なエンタープライズクラウドサービスプロバイダを接続~

2018年9月26日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、ハードウェアとソフトウェアを含むリファレンスデザインパッケージであるRenesas Synergy™「AE-CLOUD2」キットを発表します。このキットにより、セルラー接続を容易に評価することができるので、ユーザはLPWA(Low Power Wide Area)セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。「AE-CLOUD2」キットは、新たな「Synergy Software Package(SSP)」v1.5.0と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのエンタープライズクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(いわゆるNB-IoT)を用いて簡素化することができます。キットは豊富な機能を備えており、アセットトラッキング、小売りや農業向けモニタリング、スマートシティ/ユーティリティ、モバイルヘルスケア、産業オートメーションなどに使用されるセルラー回線を使ったIoTデバイスのプロトタイプ開発を加速します。

 ルネサスでは、2018年10月17から18日に米国サンノゼのコンベンションセンターで開催されるArm TechConのブース727で、「AE-CLOUD2」キットのデモンストレーションを行います。

 「AE-CLOUD2」ハードウェアキットには、Synergy 「S5D9 microcontroller(MCU)」搭載のベースボードとセルラーとGPSアンテナ付き3モードのセルラーモデム、Wi-Fi、イーサネットなどの通信機能、および照明、マイク、気温、湿度、気圧、大気質、地磁気、加速度、およびジャイロスコープなどの様々なセンサが搭載されています。ユーザは、各地域の携帯電話キャリアで購入したデータ通信に対応したSIMカードを挿入するだけでセルラー網にアクセスすることができます。キットのソフトウェアを使用することで、4G/LTE IoTセルラー網と、Amazon Web Services™、Google Cloud Platform™, Microsoft Azure™、Medium One Cloudなど任意のクラウドサービスプロバイダへの接続が可能です。またユーザは、ルネサスが用意したダッシュボード上で、センサからのデータを視覚化することができます。

 「AE-CLOUD2」ハードウェアキットは世界各地のRFエミッション試験に合格しており、卓越したEMCパフォーマンスが保証されています。これに加え、AE-CLOUD2キットはFCC、CE、RoHS、WEEE、および日本の総務省の規制への準拠など、各地の証明を取得しています。本キットのハードウェアとソフトウェアはIoTアプリケーション開発に最適化されているため、ユーザはスケーラブルで低消費電力、かつセキュアに世界中どこでも使用できるエンドツーエンドのLPWAセルラーを用いたIoTアプリケーションを、何か月もの設計時間とリソースを大幅に削減して開発することが可能です。

 ルネサスのIoTプラットフォーム事業部、プロダクトマーケティング担当Vice President であるDaryl Khooは次のように述べています。「ルネサスは、世界のどこででも利用できる4G/LTE Cat-M1/Cat-NB1をベースとして、各種センサを搭載したリファレンスデザインキットを提供する初のMCUサプライヤです。Wi-Fiとイーサネットを使用し、クラウドサービス サンプルプロジェクトが付いたこのキットには、多様なセンサの他、世界中で使用できるセルラーモデム、およびGPS機能が搭載されており、無数のIoTモニタリングと制御アプリケーションを将来的に広範囲に展開できる可能性を開くものです。開発エンジニアは本キットを使用してプロトタイプを作成し、その後は同じハードウェアやソフトウェアを量産用に使用できるため、アプリケーション開発を加速するためのリファレンスビルディングブロックとして再利用できます。」

「AE-CLOUD2」キットの主な機能

  • Synergy S5D9 MCU ベースボード
  • Quectelの超低電力BG96セルラーモジュール(4G/LTE Cat-M1、Cat-NB1および2G/EGPRS対応)
  • データをサンプリングして計測データをクラウドに送信するための各種センサ類
    • ルネサスの環境計測用デジタル赤外線/照度センサ(ISL29035)
    • BOSCHの加速度計、ジャイロスコープ用MEMSセンサ(BMI160)
    • BOSCHのコンパスナビゲーション用3軸地磁気MEMSセンサ(BMM150)
    • BOSCHのガス、気温、湿度、気圧計測用MEMSセンサ(BME680)
    • Knowlesの音や声のキャプチャ用アナログマイク(SPM0687LR5H-1)

SSP v.1.5.0の主な機能

  • カスタマイズ可能なプロダクショングレードのソフトウェア
  • ThreadX® RTOS(Real Time Operation System)
  • クラウドサービスとのセキュアなコミュニケーションを実現するNetX Duo™ MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)およびNetX Secure™ TLS(Transport Layer Security)
  • HTTPSクライアントとHTTP 1.1クライアントをサポート
  • クラウドサービスに接続するための無線通信の実装を容易化するワイヤレスフレームワーク群
  • セルラーフレームワークはデータ通信用ネットワークの構成、設定、通信のためのAPIを提供
  • AE-CLOUD2をそれぞれのクラウドサービス(Amazon、Microsoft、Google、Medium One)にイーサネット、Wi-Fi、LTE IoTセルラーを通して接続するためのリファレンスコードとマニュアルを含むサンプルプロジェクト

価格と販売形態

 「AE-CLOUD2」キットは現在ルネサス エレクトロニクスの世界中の販売代理店(ディストリビュータ)より推奨再販売価格1個US$199.00で販売しており、日本国内でも販売代理店からこれに準じた価格にて10月中に発売予定です。IoT接続アプリケーションを活性化させるAE-CLOUD2とサンプルプロジェクトの詳細については、こちら(http://renesassynergy.com/ae-cloud2)をご覧ください。また、SSP v1.5.0.(無償)はwww.renesassynergy.com/ssp.からダウンロードできます。
(価格と販売形態は予告なく変更することがあります)

以 上

*Renesas Synergyは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。 Amazon Web Servicesおよびその他のAWS 商標は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。Google Cloud Platform(GCP)は、Google LLCの商標または登録商標です。Microsoft Azureは、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。ThreadX, NetX Duo, NetX Secureは、Express Logic, Inc.の登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする