メインコンテンツに移動

TDKとルネサスがルネサス子会社の鶴岡工場の譲渡(譲受)に関する基本合意書を締結

2015年11月30日

 TDK株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:上釜 健宏、以下TDK)とルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役会長兼CEO:遠藤 隆雄、以下ルネサス)およびルネサスの100%子会社であるルネサス セミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社(本社:茨城県ひたちなか市、代表取締役社長:宮本 佳幸、以下RSMC)は、RSMCの鶴岡工場(山形県鶴岡市)をTDKに譲渡し、TDKがこれを譲り受ける旨の基本合意書を、本年11月27日に締結しました。今後、3社は、本譲渡(譲受)に関する最終契約を2016 年2 月末を目処に締結することを目標に、譲渡期日や鶴岡工場の従業員の承継(再雇用)を含む詳細な条件について協議してまいります。

 ルネサスおよびRSMCは、2013年8月に発表した「当社グループが目指す方向性」において、鶴岡工場(当時のルネサス山形セミコンダクタ株式会社の鶴岡東工場、5インチウエハー製造ライン)について、「今後2から3年以内に集約を予定」とし、本年度末までの集約を目指し準備を進めてきました。

 一方、TDKは、磁性素材技術をベースに電子部品事業を中核事業としており、世界的な普及が継続しているスマートフォンなどの「ICT分野」、ハイブリッド車や電気自動車を含む「自動車分野」、風力発電や太陽光発電などの「産業機器・エネルギー分野」を重点3市場分野とし、それぞれの市場向けに電子部品事業を中心に事業ならびに収益の拡大を鋭意進めています。TDKの将来的な成長のため、HDD(ハードディスクドライブ)向け磁気ヘッドの製造で長年培ってきた薄膜技術を電子部品に横展開しています。現在、重点3市場分野を中心にTDKの強みを発揮した薄膜製品需要が増加しており、旺盛な市場需要にタイムリーに対応するため、RSMC鶴岡工場を取得することとしました。

 そして、本年10月初旬にTDKよりルネサスおよびRSMCに鶴岡工場の取得についての打診があり、3社の意向が一致したことから、この度、鶴岡工場の譲渡(譲受)に関する基本合意書を締結し、今後、最終契約の締結に向け、詳細条件などに関する協議を進めていく予定です。

以 上

<鶴岡工場の概要>

名称:
ルネサス セミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 鶴岡工場
所在地:
〒997-8523 山形県鶴岡市宝田1-14-38
設立:
昭和39年6月22日
代表者:
小林 俊英(工場長)
事業内容:
LSI、IC、トランジスタ等の製造
従業員数:
約270名

ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする