メインコンテンツに移動

FreeRTOS PubSub Demo with Trusted Secure IP (TSIP) CK-RX65N V2 セットアップ1 (1/4)

2024年10月9日

このビデオでは、Trusted Secure ID (TSIP) を使用した FreeRTOS PubSub デモの環境設定の手順を提供します。 また、AWS のセットアップ、デモプロジェクトの実行準備についても説明します。

関連リソース

Renesas Key Wrap service - ビデオの1:37から1:55 に対する参照先は以下の通りです。

AWS SETUP - ビデオの2:27から2:38 に対する参照先は以下の通りです。

デモプロジェクトの準備 - ビデオの2:43-2:55 に対する参照先は以下の通りです。
ただし、プロジェクト名、FreeRTOSバージョンおよび、アプリケーションの指定については参照元のビデオに従ってください。

このビデオシリーズの続きは下記をご覧ください