「AI」を組み込みの世界でも聞くようになり、皆さんもAIに関わる機会が増えてきたのではないでしょうか。そんな中、AIソリューションをゼロから設計することに苦労されている方も多いと思います。
ルネサスエレクトロニクスでは、実際のAI用途に近い学習済みの「AI Applications」(以下、AI アプリ)を無償で提供しています。AIアプリのコンセプトやメリットについては以下のブログをご参照ください。
あなたの欲しいAIアプリが見つかります。無償で使えるルネサスAI Appsのご紹介
今回のリリースで、新しく16個のAIアプリが追加され、合計で36個のAIアプリが無償でご使用いただけるようになりました。また、既存のAIアプリについても、より実用途に合わせてお使いいただけるように改善を施しました。
本ブログでは、その中から4個のAIアプリをご紹介します。
Violence Activity Check Surveillance
このアプリケーションは暴力的・攻撃的な行動を検知することができます。監視カメラ上で暴力的な行為 が検知された際の警備担当者への通知システムに使用できます。

Illegal Parking Check
このアプリケーションは、事前に指定したエリアに車が駐車・停車しているかを検知することができます。駐車禁止エリアを指定することで、違法駐車を検出・通知するシステムに使用できます。

Lighting Control
以前は横から人の頭を数えるアプリケーションでしたが、今回から上から見た人の頭を数えられるようになりました。これにより、天井などの高い位置にカメラを設置して使用できるようになりました。

Distracted Driving Detection (私のおすすめ)
わき見運転は、自動車事故の原因の一つです。 このアプリケーションは、カメラに映っている人物の視線を検出することができるので、運転手のわき見を簡単に検出し、警告することに使用できます。
Renesas RZ/V2L - Human Gaze Detection Sample Application Demo Video (YouTube)

これらAIアプリのアップデートに加えて、AI SDKも改善を行いました。
今回のリリースからボードのセットアップがより簡単になるように、eSDブートローダーに対応しました。この変更によりmicroSDカードをRZ/V2L Evaluation Board Kitに挿すだけでボードのブートが可能になります。
本ブログでご紹介したAIアプリ以外にもさまざまなAIアプリがラインナップされていますので、Renesas RZ/V AI Webページにアクセスしてみてください。
また、フィードバックやリクエストについてもRenesas RZ/V AI Issuesにてお待ちしております。