今年はCOVID-19の影響により、初めてCESがバーチャルで開催され、出展者数も来場者数も少なくなりました。しかし同時に、バーチャル化は別のチャンスをもたらしました。新しい開催スタイルにもかかわらず、CESでは世界をリードするテック企業がアイデアや新製品ニュースを発表する場であり、世界のイノベーションの舞台であることに変わりはありません。
ルネサスのリーダーたちは、CASE+Eの先にある自動車の未来と、アナログ、デジタル、パワーソリューションのポートフォリオを持つルネサスの貢献について、それぞれの見解を語りました。ショーケースでは、進化する自動車市場の要件に関する基調講演のほか、デモビデオや、進化する市場を支える製品のハイライトを紹介しました。
ルネサスは、拡張性の高いADASや自動運転ソリューション向けの高性能・低消費電力セーフティSoC「R-Car V3U」の新製品や、ワールドクラスのバッテリーセル管理リファレンスデザイン、クラウド接続&セキュアゲートウェイアーキテクチャ、ARM CR7セーフティアーキテクチャを採用した統合コックピットソリューション、最適化された「Winning Combinations」によるBOMコスト削減、重要な車載システム向けアナログ製品、R-Car向けアナログソリューションなどを紹介しました。
ルネサスのソリューションが、アナログとデジタルの両方の製品で進化する自動車市場の要件をどのようにサポートしているのか、もう少し深く掘り下げてみましょう。

RENESAS KEYNOTES
オートモーティブソリューションビジネスユニットSVP兼副事業本部長の真岡朋光氏とオートモーティブソリューションビジネスユニット副事業本部長の片岡健氏が、自動車の要件がどのように進化しているのか、そしてルネサスのソリューションが環境の変化にどのように対応しているのかを説明しました。
COVID-19をはじめとする最近の変化が、世界の自動車ビジネスのメガトレンドにどのような影響を与えているかを説明し、ルネサスが今後も自動車分野のリーダーであり続けるためにはどうしたらよいかを説明しました。また、ゼロエミッション、ゼロアクシデント、ゼロストレスなどの顧客の要求に対応するためのルネサスの先進的な半導体ソリューションを紹介しています。
ルネサスは、「CASE+E」のシナリオが「PACE」へと変化しつつある、進化する自動車市場に焦点を当てています。Personal, Autonomous, Connected and Electrified(パーソナル、自律、コネクテッド、電化)へと変化していく自動車市場に焦点を当て、すべてのセグメントで「Renesas Winning Combination」の開発に力を入れています。これらの最適化された効率的なリファレンスデザインには、アナログ、デジタル、パワー製品が含まれ、顧客は市場投入までの時間とBOMコストの削減を可能にします。
以前は世界をリードする高品質のMCUおよびSoCサプライヤーとして知られていましたが、ルネサスは戦略的買収を利用して、自動車分野でのソリューション提供を完成させ、完全なシグナルチェーン・プロバイダーとしての地位を確立してきました。現在、ルネサスは製品の種類を増やすだけでなく、いわゆる「Winning Combination」と呼ばれる車載市場向けのソリューションを提供することで、市場投入までの時間を大幅に短縮することを可能にしています。
詳細はこちらをご覧ください。
真岡 朋光による基調講演 - COVID-19時代のCASE+EからPACEへの変化
真岡 朋光:電気自動車を実現するウィニング・コンビネーション(アナログ&パワー)
片岡 健:ADAS、自動運転、コネクティッドカーを実現するデジタル製品

R-CAR V3U - 自動運転用の新しいプロセッサ
ルネサスは、高い演算能力(60TOPS)と低消費電力を両立させた次世代ASIL-D SoCを発表しました。R-Car V3Uは、柔軟性の高いDNN(ディープ・ニューラル・プロセッシング)やAIの機械学習機能を提供します。その柔軟なアーキテクチャは、あらゆる最先端のニューラルネットワークに対応し、低消費電力で最大60TOPSを実現します。このSoCには、高いカバレッジを提供する複数の高度な安全機構が統合されており、ASIL Dメトリクスを達成しています。
R-Car V3Uには、オープンで統合された開発環境(e2studio)が搭載されており、コンピュータビジョンやディープラーニングベースのソリューションの市場投入までの時間を短縮することができます。
Spotlight Videoでは、ディープラーニングのデモと新しいソフトウェア開発キット(e2studio)を紹介しています。
R-Car V3Uとe2studioの詳細はこちらをご覧ください。

電気自動車のバッテリー管理ソリューション
バッテリーセルの寿命とHEV/EVの航続距離の両方を最大化することは、BMS設計の鍵となります。 ルネサスは、最先端の電圧測定精度と優れた温度ドリフト安定性を備えたバッテリーセル管理リファレンスデザインを提供します。この設計は、各セルの電圧と温度を高精度に測定し、最大70セルの電圧を同時にバランスさせることをサポートしています。ルネサスの他のデバイスの中でも、BMSリファレンスデザインには、最新の電池管理IC「ISL78714」とRH850-P1M MCUが搭載されています。ターンキーに近いリファレンス・デザイン・キットのため、開発期間の短縮が容易です。
BMSリファレンス・デザイン・キットの詳細はこちらをご覧ください。
その他の展示に関しては、下記をご参照ください。
Automotive Car Server/Communication Gateway Supporting New E/E Architecture
ルネサスは、最新の車両アーキテクチャ向けに、ギガビットネットワーク、セキュアな車両接続、安全/セキュアなアプリケーションホスティングなどのサービス指向ゲートウェイソリューションを発表しました。
Low-Cost Integrated Cockpit With Renesas R-Car
ルネサスは、安全性の要件が異なる複数のアプリケーション領域を使用して、自動車のコックピットに性能とコストのバランスを取り込んだソリューションを示しました。
Winning Combinations from Renesas Electronics
ルネサスは、コントローラ開発の効率化、コスト削減、市場投入までの時間短縮を実現するために、幅広いルネサス製品をリファレンスデザインに組み合わせた製品を発表しました。
Analog Products for Critical Vehicle Systems
ルネサスは、バッテリー管理、モーター制御、物体検出などの重要な車載アプリケーションをサポートするアナログ製品を紹介しました。
Power Management & Timing Solutions for Renesas R-Car
ルネサスは、ルネサスR-Carデバイスの最新の車載アプリケーションへの統合を容易にするための電源管理およびタイミング製品を発表しました。
来年ラスベガスで開催されるCES 2022でお会いしましょう。