RenesasのWAN(広域ネットワーク)向けPLLは、PDH、SONET/SDH、TDMに対応した機器/インタフェースの同期の実現に向けて設計されています。各製品は、SEC(SDH Equipment Clock)に関するITU-T勧告に準拠するとともに、Stratum 3/4E/4やSONETの最小クロックに対するTelcordiaとATIS/ANSIの要件も満足しています。Renesas社のWAN向けPLLは、選択可能なループ・フィルタ、ホールドオーバー、ヒットレス・リファレンス・スイッチング、位相スロープ制限、クロックの冗長構成などの機能を提供します。

プロダクトセレクタ: PDH、SONET/SDHクロック
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ