メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Feasycom社がルネサスの技術でIoTソリューションを強化

コミュニケーションを容易かつ自由に。 これは、Bluetooth、Wi-Fi、IoTモジュールとソリューションのリーディングプロバイダーであるFeasycom社のコアバリューです。 研究開発に重点を置くFeasycom社は、回路、アンテナ、ソフトウェア、アーキテクチャ、アプリ、クラウドサービスを含む包括的な開発・設計サービスを提供しています。 同社のグローバルな販売・技術サポートネットワークは、米国、EU、日本、韓国、インドにまたがり、多様な顧客層に対する強固なソリューションを保証しています。

ルネサスとの提携により、優れたIoTおよび位置情報ソリューションを実現

Feasycom社はルネサスの技術を活用し、iBeacon、Eddystone、AoA(Angle of Arrival)技術による方向探知をサポートするデバイスなど、先進的なBluetoothモジュール、ビーコン、センサを開発しています。 ルネサスのチップは、超低消費電力、高い投資利益率(ROI)、コンパクトなサイズで知られており、低消費電力を要し、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。 Feasycom社は、これらの重要な分野で卓越した性能を発揮するDA14531チップを選択しました。

設計プロセスにおいて、Feasycom社は、消費電力をアプリケーションに必要な極めて低いレベルまで最小化するという大きな課題に直面しました。 ルネサスのエンジニアたちは、Feasycom社を訪問してニーズを深く理解し、貴重なサポートを提供してくれました。 彼らは、Bluetoothの待機時消費電力を10uA未満に抑えることに成功した、実用的なソフトウェアとハードウェアの設計推奨事項を提示しました。 今回の協業のハイライトは、ルネサスが実践的な技術サポートと専門知識を通じてお客様の成功に貢献するというコミットメントです。

Feasycom社が競合他社ではなくルネサスを選んだ主な理由は、DA14531チップの非常に低い消費電力、小型サイズ、高いROIなどの優れた機能です。 これらの特性は、効率的なエネルし、とコンパクトなフォームファクタを必要とし、競争力のあるIoTソリューションの開発に不可欠です。 さらに、AoAやその他のビーコン技術を統合することで、Feasycomの位置情報能力を強化し、同社のデバイスを、正確な測位とリアルタイムの追跡を必要とするアプリケーションに理想的なものとしています。

画像
Feasycom Beacons

 

競争優位性の実現と将来のイノベーション

ルネサスの技術をFeasycomの製品に統合したことで、目覚ましい効果が得られました。 DA14531チップの消費電力は競合ソリューションの半分で、バッテリのスタンバイ時間は実質的に2倍になります。 この大幅な改善は、バッテリ寿命の延長と運用コストの削減によるもので、Feasycom製品の市場競争力を強化します。 さらに、消費電力が低いためバッテリの容量を小さくでき、コスト削減と製品寸法の縮小に貢献します。 これらの利点により、Feasycom社は市場シェアを拡大し、業界をリードする地位を維持しています。

今後Feasycom社は、約6x6mmのサイズでBluetoothの待機時消費電力を10uA以内に維持することを目標に、極めて小型で低消費電力のDA14592 SIPモジュールを開発する予定です。 今後の開発のポイントは、最先端機能を備えた位置情報ソリューションの強化などであり、IoT技術の革新と継続的改善に対するFeasycomのコミットメントです。

Feasycom社の実績

「Feasycom社は、一貫してIoT分野の革新に努め、複雑な課題に取り組んでいます。 当社の成功は強力なパートナーシップによって支えられており、ルネサスの貢献は非常に大きいです。」と、Feasycom USの副社長Howard Wu氏は述べています。

ルネサスとの協業により、ルネサスのIoTソリューションは大きく進化し、製品性能の向上、コスト削減、市場での競争力強化につながりました。 Feasycom社とルネサスのパートナーシップは、革新的な技術と献身的なサポートが、急速に進化するIoTと位置情報において、設計上の課題を克服し、目覚ましい成功を収めることができることを例証するものです。

詳しくはDA14592DA14531 SmartBond TINY™をご覧ください。

詳しくはルネサスのBluetooth® Low Energy製品の完全なポートフォリオをご覧ください。