スポーツの安全分野において、二つの革新的な企業による注目すべきコラボレーションが実現しました。 頭部衝撃モニタリング技術のパイオニアであるPrevent Biometricsと、先進的な半導体ソリューションのリーダーであるルネサスは、アスリートの安全性を革新するために協力しています。
Prevent Biometricsは、頭部への衝撃をモニタリングする独自のマウスガード技術を開発しており、第三者による検証でも世界で最も効果的であると認められています。 同社の使命は、競技レベルに関わらず、すべてのアスリートの脳を守ることです。 しかし、この技術を誰でも使いやすく提供するためには、同社は大きな課題に直面しました。それは、マウスガード向けのワイヤレス充電ソリューションを開発することでした。
これらのマウスガードは、ジュニアからプロまでのアスリートが着用できるよう、さまざまな形状やサイズで提供されています。 この多様性は、独特の課題をもたらしました。各マウスガードに内蔵されたリスナーコイルは、アスリートごとに向きが異なるよう設計されているからです。

Prevent Biometrics社のエンジニアリング・ディレクターであるJason Thibado氏は、このソリューションについて次のように述べています。「PTX130Wワイヤレス充電システムは、充電コイルの距離や位置合わせに高い柔軟性が求められるアプリケーションにおいて、画期的な存在です。 これにより、あらゆる形状やサイズのマウスガードをワイヤレスで充電できるようになりました。」
Prevent Biometricsは、いくつかの重要な要因からルネサスとの提携を決定しました。
- リスナー側に統合型NFCタグ、整流器、バッテリーチャージャ、LDOを1つのチップにまとめた初期システム設計により、コスト効率(BOMコストの削減)が向上しました。
- 充電範囲の広さ、高度に設定可能なファームウェア、充実した設計資料が高く評価されました。 PTX130Wはルネサスのマイコンとともに、Prevent Biometrics社の過去3つのハードウェアプラットフォームで使用されており、同社のニーズに合わせたカスタムNFCワイヤレス充電ソリューションの実現を可能にしました。
- ルネサスのPCBおよびリスナーコイル(10 x 10mm)が非常に小さいため、PCBの占有面積を削減し、マウスガード内に無理なく収まるよう設計されています。
ルネサスの部品は、マウスガードの充電・電源回路の中核を成しています。 ポーラー(充電器ボード)側では、ルネサスのMCUがシステムを制御し、PTX130WがNFC充電ネゴシエーションと制御を行います。 リスナー(マウスガード)側では、PTX30Wが唯一のPMICとして機能し、充電だけでなくシステム全体に電力を供給します。
このコラボレーションにより、Prevent Biometricsは、マウスガードの形状にかかわらず、世界中のすべてのアスリートの充電をサポートすることが可能になりました。 さらに、ルネサスチームは同社を支援するために一歩先を行く対応をしました。 Prevent がWorld Rugbyをサポートするために CE 認証の取得を急いでいた際、ルネサスのエンジニアはチューニングや放射性能試験のプロセスにおいて、期待を超える支援を提供しました。
このパートナーシップは、スポーツ安全の分野での革新と進歩を実現する協力の力を示すものです。