メインコンテンツに移動

概要

説明

  • 従来よりRenesas Synergyには専用のe2 studioをリリースしてまいりましたが、SSP 2.0.0以降のバージョンをご利用される場合には、SSPダウンロードページよりe2 studioとSSPをセットとしたPlatform installerをダウンロードしてご使用ください。
  • SSP 2.0.0以降のバージョンのSSPを用いたプロジェクトの作成には、この旧バージョンのe2 studioを利用しないことを強く推奨します。これらの組み合わせは未検証、サポート対象外です。
  • サポートまたはSSP、Renesas Synergy専用e2 studioの古いバージョンをお求めの場合は、Renesas Knowledge Baseよりチケットでお問合せください。

ターゲットデバイス