メインコンテンツに移動

PM+からCS+への移行方法

統合開発環境の移行方法

概要

Porting from PM+ to CS+

PM+からCS+ にプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

  1. 既存プロジェクトを変換してCS+の新規プロジェクトを作成
  2. 新規にCS+プロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録
内容 既存プロジェクトの流用 新規プロジェクト作成
ソースファイル登録 自動 手動
オプション設定 自動(一部のみ) 手動
ソースファイルとフォルダ位置 自動 考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合 プロジェクト生成後に変更の必要あり 手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトを変換してCS+の新規プロジェクトを作成

PM+で作成したプロジェクトはワークスペース・ファイル(*.prw)またはプロジェクト・ファイル(*.prj)を選択することにより、CS+プロジェクトに変換することができます。

作成手順

  1. CS+のスタート画面から[e² studio/CubeSuite/High-performance Embedded Workshop/PM+のプロジェクトを開く]を選択します。
画像
  1. [プロジェクトを開く]ダイアログで「PM+用ワークスペース・ファイル(*.prw)」または「PM+用プロジェクト・ファイル(*.prj)」を指定します。
 
  1. [プロジェクト変換設定]ダイアログより、変換設定を行うプロジェクトを選択し、変換先プロジェクトで使用するマイクロコントローラ、セッションおよびプロジェクトの種類、プロジェクト名、作成場所を設定します。
画像

ワークスペース・ファイルを指定して変換する場合、変換先プロジェクトの構成がツリー表示されますので、変換設定を行うプロジェクトを選択します。

Note: PM+のプロジェクト・グループは、プロジェクト・グループと同名のプロジェクトに分割されます。

新規にCS+プロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. CS+のスタート画面で[新しいプロジェクトを作成する]を選択します。
画像
  1. CS+の[プロジェクト作成]ダイアログで、 [マイクロコントローラ](図中(1) )と [使用するマイクロコントローラ] (図中(2))を選択します。次に、 [プロジェクト名] にプロジェクト名および [作成場所]にプロジェクトの作成場所をそれぞれ指定し(図中(3))、 最後に[作成] ボタンをクリックします。
  • 例えば、 [マイクロコントローラ]でRH850、[使用するマイクロコントローラ]でRH850/E1Lを選択します。
画像
  1. CS+の新規プロジェクトが作成された直後のイメージです。
画像
  1. ツリーのファイルに、既存のソースファイルを追加してください。新しいファイルを追加することも可能です。
画像
  • プロジェクト・ツリーの[ファイル]カテゴリにドラッグ&ドロップしても追加できます。
画像