メインコンテンツに移動

Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE ユーザ向け情報

Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE

QE for BLE[RA,RE] Utilityの更新方法

1. 更新するための準備
2. QE for BLE[RA,RE] Utilityを最新版に更新する
3. FAQ

1. 更新するための準備

  1. [Renesas Views]→[Renesas QE]→[R_BLEカスタムプロファイル RA,RE (QE)]メニューを選択し、[R_BLEカスタムプロファイル RA,RE (QE)]ビューを開く。
    * ビューを開くことで、QE for BLE[RA,RE] Utilityの更新サイトがe² studioに登録されます。
    画像

2.QE for BLE[RA,RE] Utilityを最新版に更新する

  1. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
    画像

     
  2. [作業対象(W):]のドロップダウンリストから[Renesas QE BLE[RA,RE] Utility – http://tool-support.renesas.com/e2studio/qe/blera_util]を選択する。
  3. [Renesas QE for BLE[RA,RE] Utility] にチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
    画像

     
  4. インストール詳細を確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
    画像

     
  5. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
  6. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
  7. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

3. FAQ

QE for BLE[RA,RE] Utilityを更新する時は、下記FAQを参照してください。

  1. FAQ 3000573 : QE for BLE[RA,RE] Utility 更新後にカスタムプロファイルなどのビューが正常に表示されません。(QE for BLE[RA,RE])