ルネサスの梱包は、輸送中および開発中に半導体を保護するように設計されています。
梱包形態
ルネサス エレクトロニクス製品の一般的な包装仕様例を次に示します。 なお、マガジン、チューブ、スティックのように呼ばれる容器を、ここではすべて「マガジン」と表記します。
マガジン | トレイ | テープ | |
---|---|---|---|
個装容器 | ![]() |
![]() |
![]() |
個装箱 | ![]() |
![]() |
![]() |
ラベル
2012年1月出荷品より以下のラベルとなります。
Example Label
略号 | 説明 | |
---|---|---|
① | SPN | 供給者品名(受注型名) |
② | PN | 発注者品名(顧客型名) |
③ | QTY | 数量 |
④ | T・L・B | 実装条件(特例対応) |
⑤ | MSL | 開封後保管期限(特例対応) |
④,⑤については、一部の製品に表示されます。詳細につきましては、【ラベル特例表示】を参照願います。
取り扱い
[重要] 半導体包装容器を開封する前に取扱説明書をよく読んで理解してください。 梱包容器を適切に取り扱わないと、システム組立上の欠陥および/または重大な品質および信頼性の問題が生じる可能性が高くなります。
静電気対策
静電気対策の基本は、静電気の発生を抑えることと、発生した電荷は適切に放電する(半導体デバイスに帯電した電荷の急激な放電は破壊につながる)ことです。そのためには、輸送中の振動による摩擦帯電の発生電荷を抑えることと、半導体デバイスを取り扱う作業環境をそれに見合ったものにする必要があります。また、半導体デバイスを取り扱う作業者が静電気に対する適切な知識を持つことが大切です。以下に半導体デバイスの包装上の対策を紹介します。
包装形態 | 静電気対策状況 |
---|---|
マガジン | アルミ製マガジンおよびカーボン練り込みプラスチック製マガジンを除いて、プラスチック・マガジンは表面に帯電防止剤を塗布しています。 |
トレイ | 導電性トレイ(カーボン練り込みプラスチック材)を使用しています。 |
防湿袋 | 静電気拡散性のアルミラミネート袋を使用しています。 |
テープ | エンボステーピング品につきましては静電気拡散性キャリヤテープ、リールを使用しています。 |
包装材回収について
環境への負荷を低減するため、ルネサスエレクトロニクスでは包装容器(トレイ、マガジン)の回収・リユースをリユース業者様と協力して行っております。 ご不要になりました包装容器の回収・リユースにご理解とご協力をお願いします。