メインコンテンツに移動

Renesas Flash ProgrammerとRL78デバイスの接続

2024年11月19日

Renesas Flash ProgrammerとRL78デバイスの接続方法のご紹介です。このビデオでは、E2エミュレータ、E2エミュレータLite、シリアルインタフェースを使用した接続方法を紹介します。ビデオでは、エミュレータ経由でのホストPCとRL78デバイスの接続/切断手順およびエミュレータ、COMポート経由での接続に関する重要な注意事項を説明します。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:48 エミュレータ経由でのホストPCとRL78デバイスの接続/切断手順の紹介
01:29 エミュレータ経由での接続時の注意点 (1 wire UART)
02:19 COMポート経由での接続時の注意点 (2 wire UART)

関連リソース