このビデオではe² Studio と CC-RL コンパイラを Linux PCにインストールする方法を解説します。章のタイトル00:00 オープニング00:18 e² studioのダウンロード00:48 必要なライブラリのインストール01:22 e² Studioのインストールします02:39 CC-RL のダウンロードとインストールします03:42 CC-RLの登録04:22 プロジェクトのビルド関連リソースe² studioRL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]e² studio Linux 用 e²studio クイックスタートガイド RL78低消費電力8/16ビットMCUKNOWLEDGE BASE: Linux PCにe² studioをインストールする方法KNOWLEDGE BASE: Linux用コンパイラでビルドエラー時の対処法