メインコンテンツに移動

RL78/G23 クイックスタートガイド - LTE通信によるAWS接続でセンサ情報を可視化する方法 (Part 1)

2024-08-03

この動画では、LTE通信によるAmazon Web Services (AWS) 接続でセンサ情報を可視化する方法について紹介します。対象MCUはRL78/G23です。動画は2部構成です。詳細については、"「RL78/G23-128p Application Note」" を参照してください。

Chapter's Title

00:00  オープニング
00:34 デモプロジェクトの概要と開発環境
02:11 ハードウェアの構成と接続
03:30 センサデータアップロードのためのAWS設定
06:05 デモプロジェクトの設定

Related Resources