メインコンテンツに移動

ルネサスとフィックスターズが車載ディープラーニング分野で協業し、ソフトウェアと運用環境を開発するラボ「Automotive SW Platform Lab」を設立

~協業の一環として、デバイス選定のための初期評価を容易に実現するR-Car SoC用クラウド評価環境を提供開始~

2022年3月2日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)と株式会社フィックスターズ(代表取締役社長 三木 聡、以下フィックスターズ)は、このたび、車載ディープラーニング分野で協業しました。両社は、ADAS(高度運転支援システム)/AD(自動運転)システムの早期開発と継続的運用を支援するため、ルネサスの車載用LSI向けのソフトウェアと運用環境を開発するラボ「Automotive SW Platform Lab」を2022年4月に設立します。Automotive SW Platform Labでは、ディープラーニング向けソフトウェア開発と、学習したネットワークモデルを継続的にアップデートして認識精度および性能を維持、向上できる運用環境の構築に向け技術開発を行います。

 ルネサスの執行役員兼オートモーティブソリューション事業本部長の片岡 健は次のように述べています。「フィックスターズは、ディープラーニングの高度なソフトウェア技術とハードウェアを効率的に使うための最適化技術を併せ持っています。本協業により、車載に最適なソフトウェア開発を強力にサポートできるようになり、お客様がルネサスの車載用LSIの卓越した性能を存分に活用できるようになると確信しています」

 フィックスターズの代表取締役社長 三木 聡は次のように述べています。「ディープラーニングアプリケーションにおいては、一度開発したソフトウェアも常に最新の学習データによって更新され続けなければ認識精度および性能を高く保つことはできません。こうした車載分野でのMLOps(Machine Learning Operations)の実現を見据えて、フィックスターズはルネサスと共に車載用LSIに最適なディープラーニング開発プラットフォームを構築してまいります」

R-Car用クラウド評価環境「GENESIS for R-Car」について

 本協業の一環として、両社は本日より、ADAS/ADの早期開発を実現するため、デバイス選定のための初期評価を即座に実施可能なR-Car用クラウド評価環境「GENESIS for R-Car」の提供を開始しました。GENESIS for R-Carは、フィックスターズのクラウド上の半導体デバイス評価環境「GENESIS」をプラットフォームとして利用しています。

 デバイス選定においては、カタログスペックでの検討に加えて、実際のユースケースに基づいた評価がより重要になってきています。そのため、ユーザは評価ボードと基本ソフトウェアを入手してデバイスの評価を行いますが、評価環境を構築するための技術スキルが必要です。新たなR-Car用クラウド評価環境「GENESIS for R-Car」の利用には、専門的な技術スキルは必要ありません。

 GENESIS for R-Carでは、ResNetやMobileNetなど汎用的なCNNネットワークモデルを使用して、サンプル画像をR-Car V3HのCNN アクセラレータで処理した実行時間(fps:フレーム/秒)と認識の精度(%)を確認することができます。さらに、評価したいデバイスとネットワークを選択することにより、実際のボードをリモートで動作させて、画像分類(Classification)や物体検出(Object Detection)の評価結果を確認することができます。ユーザの任意の画像や動画データを使って評価することも可能です。これにより、ユーザはR-Car V3Hがユーザのシステムに適しているかどうかの初期評価を容易に行うことができます。将来的には、ユーザ独自のCNNネットワークモデルを使用した評価を行えるサービスの提供も視野に入れています。

R-Car用クラウド評価環境の詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/software-tool/genesis-r-car-fixstars

ルネサスエレクトロニクスについて

ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスの詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube

フィックスターズについて

フィックスターズは、”Speed up your Business” をコーポレートメッセージとして掲げるソフトウェアカンパニーです。 マルチコアプロセッサを効率的に利用するためのソフトウェアの並列化および最適化と、省電力かつ高速IOを実現する新メモリ技術を活用したアプリケーションの高速化を通じて、医療、製造、金融、エンターテインメントなど、様々な分野のお客様のビジネスを加速し、グリーンITを実現しています。
https://www.fixstars.com/

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする