~オープンな車載開発環境であるR-Car S4 Whitebox SDKと組み合わせることにより、早期にプロトタイプ開発が可能~

2023年7月11日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、車載コミュニケーションゲートウェイ用SoC(System on Chip)「R-Car S4」のソフトウェア開発用に、低価格で入手性に優れる開発ボード「R-Car S4 Starter Kit」を発売しました。R-Car S4は、クラウド通信と安全な車両制御を両立するために、高いコンピューティング性能と豊富な通信機能を搭載しています。従来、R-Car S4用には、評価ボードとソフトウェアを完備した開発環境「R-Car S4 Reference Board」を提供しておりましたが、より安価で入手しやすいボードへのニーズの高まりに応えてR-Car S4 Starter Kitを開発しました。これにより、カーサーバ、コミュニケーションゲートウェイ、コネクティビティモジュールなどの初期評価を容易にスタートできるようになり、アプリケーション開発を加速します。

 ルネサスのハイパフォーマンスコンピューティング・アナログ&パワーソリューショングループ、マーケティング兼ビジネスディベロップメントユニット長の布施武司は次のように述べています。「R-Car S4は、E/Eアーキテクチャの進化を支えるゲートウェイ用SoCとして、すでにお客様には高い評価をいただいています。同時に、コストを抑えながらも開発に携わるメンバに実機の開発環境を行き渡らせたいという要望を多くいただきました。これに応えて開発した本ローコストボードにより、お客様の車両開発が一気に加速すると確信しています。」

 R-Car S4 Starter Kitには、イーサネットTSNスイッチやCAN FDなどR-Car S4の主要なインタフェースや、4GB(ギガバイト)のLPDDR4、128GBのUFS(Universal Flash Storage)、64MB(メガバイト)のQuad SPIフラッシュなどのメモリを搭載しています。また、拡張コネクタを使用することにより、周辺機能を自由に拡張できるため、ユーザのニーズによってハードウェアのカスタマイズが可能です。

 さらに、 R-Car S4用のオープンな車載開発環境である「R-Car S4 Whitebox SDK」が、今回新たにR-Car S4 Starter Kit に対応します(8月末予定)。R-Car S4 Whitebox SDK は、FoC(Free of Charge)のソフトウェアで構成されているため、ライセンス契約などの煩わしいプロセスを必要とせず、誰でも容易に使用することができます。OTA(Over The Air:ソフトウェアのアップデート)や、ネットワークセキュリティとしてIPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防止システム)、IDS(Intrusion Detection System:不正侵入検知システム)など、ユースケースに合わせたサンプルソフトウェアやテストプログラム、リソースモニタリングツールも同梱しているため、様々な試作や評価が可能です。また、それらのサンプルソフトウェアをベースとして、ユーザ独自のアプリケーション開発にも利用できます。

R-Car S4 Starter Kitは主要な販売代理店から購入いただくか、ルネサスの営業所にお問い合わせください。R-Car S4 Starter Kitの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.renesas.com/R-Car-S4-StarterKit

R-Car S4 Whitebox SDKの詳細は、こちらをご覧ください。https://www.renesas.com/whitebox-sdk

なお、本キットは開発の短期化により消費エネルギを低減するため、地球環境の改善に貢献します。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする