画像
![Winning Combinations](/sites/default/files/styles/banner_424x349/public/media/images/Winning_Combo_Landing-v2.jpg?itok=_0HU00ze)
ルネサスによるDialog Semiconductor社の買収により、お客様は,既存のルネサス製品ポートフォリオを新たに補完する多くのデバイスにアクセスすることができます。 Dialog社がもたらす多数の卓越した製品により、超低消費電力のコネクティビティソリューションが新たに加わります。 Dialog社のBluetooth Low Energy(LE)、Wi-Fi およびBluetooth LE/Wi-Fi コンボデバイスにより、IoTシステムをスマートフォン、既存のWi-Fi インフラストラクチャなど多くのものに容易に接続できます。 また、ルネサスのクイックコネクト プラットフォームは、ルネサス社 + Dialog社の技術の統合をより容易にし、Dialog社のハードウェアやソフトウェアソリューションを既存のルネサス製品で実現するのがより簡単になります。
ブログ | 2023年5月9日 | ||
ブログ | 2023年4月27日 | ||
ブログ | 2023年4月4日 | ||
ブログ | 2023年3月17日 | ||
ブログ | 2023年3月2日 | ||
ブログ | 2022年11月29日 | ||
ブログ | 2022年8月1日 | ||
ブログ | 2022年7月11日 | ||
ブログ | 2022年7月4日 | ||
ブログ | 2022年5月21日 | ||
ブログ | 2022年4月23日 | ||
ニュース | 2022年4月6日 | ||
ブログ | 2022年3月28日 | ||
ブログ | 2022年2月19日 | ||
ブログ | 2022年1月20日 | ||
ブログ | 2021年11月19日 | ||
ブログ | 2021年11月18日 | ||
ブログ | 2021年10月26日 | ||
ブログ | 2021年9月14日 | ||
ブログ | 2021年8月24日 | ||
ブログ | 2021年8月24日 | ||
ブログ | 2021年8月17日 | ||
ブログ | 2021年8月14日 | ||
ブログ | 2021年8月14日 | ||
ブログ | 2021年7月24日 | ||
ブログ | 2021年6月22日 | ||
ブログ | 2021年5月26日 | ||
ブログ | 2021年4月21日 | ||
ブログ | 2021年3月19日 | ||
ブログ | 2021年2月12日 | ||
ブログ | 2020年12月11日 | ||
ブログ | 2020年11月10日 | ||
ブログ | 2020年10月24日 | ||
ブログ | 2020年7月24日 | ||
ブログ | 2020年6月23日 |
当社は、お客様のアプリケーションへのニーズを満たすために、組み込みプロセッサ、電源IC、アナログIC、およびコネクティビティデバイスからなる豊富なデバイスポートフォリオで構成されるトータルソリューションをウィニングコンビネーションとして提供します。 これらのエンジニアにより検証された高度なソリューションを活用することで、製品開発サイクルを加速し、また全体的なリスクを低減して製品を市場に投入できます。