IDT® (Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、低消費電力の VersaClock® 3S プログラマブルクロックジェネレータの 2 つの新製品を発表しました。IDT® 5L35023 と 5L35021 デバイスは、1.8V単一電源で革新的な省電力機能を提供すると同時に、複数のディスクリートのタイミング部品を不要にし、基板面積を削減します。さらに他社の同等のソリューションと比較して最大で 60% 消費電力を低減します。従来の製品同様、新しい VersaClock® 3S デバイスは、PCI Express® Gen 1/2/3 をはじめとする広く使用されている規格の性能要件を満たします。これらの新しいデバイスは、コンピューティングシステム、デジタルカメラ、IPセットトップボックス、ホームエンターテイメント、オーディオシステム、多機能プリンター、IoTゲートウェイ、中小企業向けストレージ、スマートデバイス、医療機器、車載インフォテイメントなどに最適です。
「新しいVersaClock 3S デバイスは、現在の低消費電力デバイスの制約を満たす1.8V単一電源を必要とするお客様に最適です」と、IDT のタイミング製品部門のジェネラルマネージャ、Kris Rausch は述べています。「新しいチップは性能と柔軟性、省電力を実現するため、設計チームは最小限の基板面積で性能と電力の目標を達成できます。」
このように性能と電力、柔軟性の理想的な組み合わせを可能にする機能には次のようなものがあります。
- プロアクティブ省電力—クロックコンポーネントのパワーダウン状態をスマートに監視し、通常動作 (5-10mA) とサスペンドモード(<2uA 32.768KHz クロックのみ)との間で自動的に切り替えます。この結果、より少ない設計作業で省電力を実現します。
- 性能と電力のバランス – 3 種類のプログラマブルPLL 設計により、性能と消費電力のバランスが取れます。これにより、ジッター要件と電力間のシステム設計のトレードオフが軽減されます。デバイスは 10mA 未満の低電力でも動作できますが、追加の電力を使用して PCIe Gen 3 などの高性能要件にも対応できます。
- ダイナミック周波数制御 (DFC)—この機能はワンタイムプログラマブル(OTP)メモリーによってサポートされ、最大で4種類の事前プログラム済み周波数を動的に切り替えることが可能です。さまざまな動作モードに対応でき、電気設計の再設計不要で複数の設計で使用することもできます。
今回発表された7出力 の5L35023は、4mm x 4mm QFNパッケージ、5出力の5L35021は 3mm x 3mm QFN パッケージに納められており、どちらもCMOSおよびLP-HCSL出力をサポートします。IDTはデバイスの構成、検証、プログラミングのすべてに1つのキットで対応する、DEV5L35021/DEV5L35023開発キットを提供して、アプリケーション開発のスピードを加速します。VersaClock®3Sプログラマブルクロックジェネレータの詳細情報は、ja.IDT.com/5L35023またja.IDT.com/5L35021をご覧ください。
IDT社について
IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。RF、高性能タイミング、メモリーインタフェース、リアルタイムインターコネクト、ワイヤレス給電、スマートセンサーの分野において、システムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業の用途向けに完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。Facebook、LinkedIn、Twitter、YouTube、でもご覧いただけます。
IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。
《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: mayumi.honda@idt.com