CPU、DSP、マイコンにクリーンな出力電圧を提供
2015年10月6日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、ノイズに敏感な負荷向けにクラス最高のドロップアウト性能と過渡応答特性を実現する、2つの高性能シングル出力低ドロップアウト(LDO)レギュレータを発表しました。新製品のISL80510とISL80505は最大負荷時にそれぞれ1Aと0.5Aの連続出力が可能で、130mVと45mVの超低ドロップアウト電圧を実現します。ISL80510の最大ドロップアウト電圧は最も近い競合製品の約2分の1で、産業機器や有線/無線機器の電力損失を低減します。
 

ISL80510とISL80505はピークツーピーク電圧差が競合のLDOに対し最大で9分の1で、優れた過渡応答特性を実現します。こうした優れた過渡応答特性と1.8パーセントのDC精度により、電圧のアンダーシュートとオーバーシュートの防止が可能で、厳しい電圧精度と低ノイズを必要とするCPU、DSP、マイコンにクリーンなPOL(ポイント・オブ・ロード)電圧を提供します。また、両製品の補償ループは、広い周波数範囲にわたってフラットな電源電圧除去比(PSRR)応答を維持することにより、優れたノイズ・フィルタリングを可能にします。
 

入力電圧範囲はISL80510が2.2~6V、ISL80505が1.8~6Vです。両製品の出力電圧は0.8~5.5Vの範囲で可変で、低消費電力RFアンプ、通信機器、産業用プロセス制御システム、試験用計測器、医療機器、コンシューマ向けネットワーク・ルータなどの広範な用途に最適です。可変ソフトスタート機能により、入力突入電流の制御と、起動時間のプログラムが可能になり、いかなるパワーアップ・シーケンシング要件にも対応できます。

 

インターシルのインフラストラクチャ/インダストリアル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのマーク・ダウニングは「広範な用途で、ノイズに敏感な負荷に対応し、高いコストパフォーマンスと高い性能を実現するLDOへのニーズが高まっています」と述べ、さらに「ピンコンパチブルのISL80510とISL80505はクラス最高のドロップアウト性能と過渡応答特性、プログラム可能なソフトスタート機能を適正な価格で提供し、こうしたニーズへの容易な対応を可能にします」と語りました。

 

  • ISL80510シングル出力LDOレギュレータは、出力電圧が2.5V時、負荷電流が1A時に130mVとクラス最高のドロップアウト電圧を実現
  • ISL80505シングル出力LDOレギュレータは、出力電圧が2.5V時、負荷電流が500mA時に45mVの超低ドロップアウト電圧を実現
  • 小型の4.7μF出力セラミック・コンデンサによる安定動作
  • 全ラインレギュレーション、全ロードレギュレーション、-40℃~+125℃の全接合部温度範囲にわたって±1.8パーセントの出力電圧精度を保証
  • プログラム可能な出力ソフトスタート機能によりシーケンシングに対応するとともに、突入電流の制御が可能
  • 電流制限保護機能とサーマルシャットダウン機能により、過負荷電流と過温度動作を防止
     

ISL80510とISL80505 LDOレギュレータは標準的な産業用プロセス制御機器の大容量電源レール向けに、ISL80136 40V/50mAリニア・レギュレータ、ISL80138 40V/150mAリニア・レギュレータ、ISL8117AISL8026などの同期整流型降圧DC/DCコンバータと組み合わせて使用できます。

 

ISL80510とISL80505は出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は0.39米ドルです。両製品はピンコンパチブルで、放熱特性を強化した3mm角の8ピンDFNパッケージに封止されています。また、ISL80510EVAL1Z評価ボードを単価20米ドルで提供しています。この評価ボードにより、1AのISL80510と500mAのISL80505の機能と性能の迅速な評価が可能になります。

 

ISL80510とISL80505の詳細と評価ボードについては、それぞれhttp://www.intersil.com/products/isl80510http://www.intersil.com/products/isl80505をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする