ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、パワー半導体強化の一環として、新たに電動工具等のパワーツールにも対応可能な100Aの大電流パワーMOSFETを民生用モータ駆動向けに開発しました。幅広い電圧に対応するため、耐圧40Vの「N0413N」など3製品、および耐圧60Vの「N0601N」など3製品を製品化し、本日よりサンプル出荷を開始いたします。
新製品は、業界トップクラスの低損失を実現しておりバッテリー駆動の長時間化が図れます。サンプル価格は、1個あたり100円で、2011年8月から量産を開始し、2012年下期には6製品合計で月産200万個を量産予定です。
背景
近年、電動工具等のパワーツールでは、バッテリー駆動の長時間化のためモータをインバータ回路(三相出力インバータ回路)で駆動し、電力の高効率化を図る商品がハイエンド品を中心に増加しています。そして、その回路に6個搭載されるパワーMOSFETには低損失(低オン抵抗(注))化が求められています。
ルネサスではかねてよりパワー半導体事業に注力し、民生、産業、自動車など様々な分野向けに低損失で高性能のパワーMOSFETを量産していますが、民生用では電流は83A品までしかラインアップしておりませんでした。しかし、上記のようなパワーツールでのパワーMOSFETの需要増大に対応するため、パワーツールにも使用可能な100Aの大電流を実現し、低損失に対応した6製品を今回製品化したものです。
特長
新製品の主な特長は次の通りです。
(1)大電流と低損失を実現し、パワーツール等のバッテリー駆動時間延長に貢献
新製品は実装技術などにより100Aの大電流を実現、パワーツールに対応可能です。加えて、長年培った設計技術により業界トップクラスの低損失を実現、例えばオン抵抗が耐圧40Vの「N0413N」では2.7mΩ、耐圧60Vの「N0601N」では3.3mΩ(共にVGSS=10V時の標準値)と低いため、バッテリー駆動の長時間化が図れます。
(2)幅広い電圧と様々な実装形態に対応
新製品は、耐圧40V品と耐圧60V品において、それぞれ自立パッケージのTO-220ABおよびTO-262と面実装タイプのTO-263を採用した合計6製品のラインアップであり、ユーザの様々なニースに対応できます。
ルネサスは、今後も用途に適した製品をタイムリーに開発し、パワーMOSFETのビジネス規模拡大を図っていきます。
なお、ルネサスは7月20日から7月22日まで、東京ビッグサイトで開催される「第26回電源システム展」に出展し、新製品をパネル展示いたします。
新製品の仕様は、別紙をご参照下さい。
以 上
(注)オン抵抗(Ron)はパワーMOSFETが動作している時の動作抵抗であり、数値が低いほど損失(導通損失)を低減できます。
※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。