~スマートメータ、ヘルスケア機器のソフト開発工数削減および外付けメモリを不要に~
2011年2月17日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長:赤尾 泰、以下ルネサス)はこのたび、業界最小クラスの電力性能比と待機時の低消費電流を実現するとともに大容量メモリを内蔵したマイコン8品種を製品化し、「V850ES/JG3-L」の名称で本日よりサンプル出荷を開始いたします。

 新製品は当社のハイエンドマイコン「V850」のなかでも3V(ボルト)以下の低電圧で駆動する汎用用途の「Jシリーズ」です。既存の117品種に今回新たに8品種が加わったことで合計125品種のラインアップとなります。

 新製品はスマートメータやヘルスケア機器など、バッテリ駆動で大容量メモリを必要とする電子機器向けのマイコンで、業界最小クラスの電力性能比(0.9mW(ミリワット)/MIPS(注)、20MHz(メガヘルツ)動作時)および待機時の低消費電流(0.7µA(マイクロアンペア、リアルタイム・カウンタ動作時))を実現しながら1MB(メガバイト)または768KB(キロバイト)のフラッシュメモリおよび80KBのRAMを内蔵しているのが最大の特長です。

 新製品の採用により、開発したソフトウェアの容量圧縮の作業や、内蔵メモリのみでは不足する場合に必要であった外付けメモリを不要にすることができます。

 新製品のサンプル価格は、メモリ容量およびパッケージにより異なりますが、一例として1MBのフラッシュメモリを100ピンLQFPに封止したものが650円/個となっております。量産は2011年7月から順次開始する予定であり、量産規模は2012年度に8品種合計で年間300万個を計画しております。

 近年の省エネ意識の向上に伴い、各種電子機器やそれを構成する半導体などの電子部品には、消費電力の低減が求められております。なかでも、各家庭に設置される次世代型の電力メータであるスマートメータは、今後急速な需要の伸びが期待される一方、ネットワーク機能の付加や電気料金の選択・計算機能、表示機能の多言語化対応などの多機能化が見込まれています。また、血糖値計をはじめとするヘルスケア機器は、表示部分がセグメント方式から表示の自由度の高いドット方式や有機EL方式になるなど、ユーザビリティの高い製品も見られるようになってまいりました。

 このような多機能化は一般的にソフトウェアで実現されますが、機能が向上するにつれてソフトウェアの容量も飛躍的に増大します。そのためセットメーカーではソフトウェアのプログラムを圧縮するための作業が増える、外付けメモリが必要となるためシステム構築全体にかかるトータルコストがアップする、といった課題がありました。

 新製品はこのような市場ニーズに応えるために開発され、Jシリーズのなかでも通常動作電流が半分(当社比)と業界最小クラスの低消費電力性能を実現しながら大容量メモリを内蔵したものです。

 新製品の特長の詳細は以下のとおりです。

(1)大容量メモリ内蔵によりソフトウェア開発作業およびシステム構築にかかるトータルコストの削減に貢献

 フラッシュメモリを1MBまたは768KB、RAMを80KB内蔵する8製品を製品化。これにより従来、必要であったメモリ容量不足によるソフトウェアのプログラムを圧縮するための作業や、外付けメモリが不要になるためシステム構築全体にかかるトータルコストの削減に貢献する。

(2)業界最小クラスの電力性能比と待機時の低消費電流を実現

 20MHz動作時において1MIPSあたりの消費電力0.9mWの電力性能比を実現している。また、USB2.0、リアルタイム・カウンタを搭載するなど機能強化を図りながら、待機時0.7µA(リアルタイム・カウンタ動作時)の低消費電流を実現。さらに2.5MHz動作時に2.0Vの低電圧動作が可能なため、携帯情報端末などバッテリで駆動する電子機器の電池寿命の長時間化に貢献する。

(3)既存Jシリーズからのソフトウェア資産の流用が容易

 Jシリーズは、新製品の市場投入により内蔵するフラッシュメモリ容量16KBから1MB、RAM容量8KBから80KB、外部接続端子数40本から144本まで合計125品種となる。これによりセットメーカーが新たにマイコンを同シリーズ内で選定する際、ソフトウェア資産の流用が容易となるため、開発期間の短縮および開発コストの圧縮に貢献できる。

 ルネサスは新製品を、大容量メモリやバッテリ駆動を必要とするスマートメータやヘルスケア機器などの各種電子機器の高機能化に貢献するものと位置づけ、今後も製品拡充を推進するとともに、積極的に拡販活動を展開していく計画です。

新製品の主な仕様は、別紙をご参照下さい。

以 上

(注)MIPSはMillion Instructions Per Secondの略。1MIPSは、1秒間に100万回の命令を処理する能力。ドライストーンとは、コンピュータの演算性能を評価するプログラムのこと。

*新製品は、Silicon Storage Technology, Inc.からライセンスを受けたSuperFlash(R)技術を使用しています。SuperFlash(R)は、米国Silicon Storage Technology, Inc.の米国、日本などの国における登録商標です。また、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする