RA6E1音声ユーザデモキット
RA6E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready...
こちらは、 32ビットMCUのRAファミリをベースとした音声ユーザーインターフェース(VUI)ソリューション向けプラットフォームです。 このプラットフォームは、 Renesas Ready Partner Network内でルネサスが提供するすべてのVUIソリューションに使用します。 プラットフォーム自体は、ネットワーク接続が無くても、ローカルエンドポイント推論音声認識アプローチを可能にします。
システムの利点 :