メインコンテンツに移動

スマート水漏れセンサ

概要

説明

水漏れは、住宅と商業ビルの両方で物的損害の主な原因です。 水漏れを早期に検出することで、高額な修理を防ぎ、構造物、家具、電気システムの損傷を最小限に抑えることができ、保険金請求とメンテナンスコストが大きな問題に発展する前に大幅に削減できます。

このスマートな水漏れセンサは、住民や建物のオペレータに水漏れを警告し、止水弁を自動的に起動して、さらなる損傷を防止または軽減できます。 この設計は、水漏れ検出用の水分電極と湿度センサを特長とし、アラートを適切に送信するためのWi-Fi/Bluetooth®対応MCUが含まれています。 このシステムは、太陽電池またはUSBを介して電力を供給でき、連続運転を保証するためのバックアップリチウムイオン電池を備えています。

システムの利点 :

  • ユーザにWi-Fiアラートを提供したり、MQTTなどを介して遮断弁を提供したりして、リアルタイムの通知と自動アクションを実現します。
  • バッテリバックアップにより、停電時にセンサが動作し続け、信頼性が高く中断のない動作が保証されます。
  • ソーラーエナジハーベスティングにより、主電源なしでセンサを使用できるため、電力網からのエネルギの自立が可能になり、展開オプションが広がります。
  • 超低消費電力のDC/DCおよびWi-Fiにより、長時間の運転と待受が可能です。
  • Bluetooth Low Energy(LE)5は、スマートフォンによるコミッショニングを簡素化し、セットアップの簡素化と迅速な設置を可能にします。

製品比較

アプリケーション

  • スマートホーム
  • スマートビルディング
  • スマート公共インフラ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU153 EU153 EU153 USB Connector USB Connector USB Connector Larger Solar Cell Larger Solar Cell Larger Solar Cell Low Voltage Boost Low Voltage Boost Low Voltage Boost Low Iq Buck/Boost Low Iq Buck/Boost Low Iq Buck/Boost Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Connector Line.2799 Connector Line.2801 Diode - LED Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Darlington.651 Sheet.43 Darlington.254 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Tablet Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Touch Key Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Signal Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Shunt Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Shunt.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Shunt.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Battery Li-ion.164 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Diode - LED.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Darlington.651 Sheet.108 Darlington.254 Diode - LED.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Darlington.651 Sheet.117 Darlington.254 Sheet.119 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Alternative power supply by USB or Solar Energy Harvesting Alternative power supply by USB or Solar Energy Harvesting Alternative power supply by USB or Solar Energy Harvesting >0.5V >0.5V >0.5V 3.8Vtyp 3.8Vtyp 3.8Vtyp 3.3V 3.3V 3.3V Power Switch Power Switch Power Switch Charge Charge Charge Diode - LED.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Darlington.651 Sheet.160 Darlington.254 Battery Li-ion Backup Battery Li-ion Backup Battery Li-ion Backup 10µAsleep 10µAsleep 10µAsleep 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Drive Low Drive Low Drive Low Drive Mid Drive Mid Drive Mid Drive Hi Drive Hi Drive Hi Moisture Electrodes Moisture Electrodes Moisture Electrodes 32.768kHz 32.768kHz 32.768kHz LowBatt LowBatt LowBatt Moisture Moisture Moisture Wi-Fi/MQTT Tx Wi-Fi/MQTT Tx Wi-Fi/MQTT Tx N N N N Sheet.177 5V 500mAmax 5V 500mAmax 5V 500mAmax Diode Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Diode.183 Sheet.184 Sheet.185 Connector 1.168 5V 5V 5V Sheet.204 Li-ion Charger with Power Management Li-ion Charger with Power Management Li-ion Charger with Power Management Connector 1.168.207 Connector 1.168.208 Connector 1.168.209 Connector 1.168.210 Sheet.215 Sheet.216 40MHz 40MHz 40MHz Connector 1.168.219 Sheet.229 Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module RF Osc. RF Osc. RF Osc. I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC RTC RTC RTC 2.4GHz Antenna 2.4GHz Antenna 2.4GHz Antenna BT5 PHY BT5 PHY BT5 PHY Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY Wi-Fi PHY GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO Vdd Vdd Vdd Sheet.226 Sheet.228 Sheet.230 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & TemperatureSensor I2C I2C I2C
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Smart-Water-Leakage-Sensor/60
Exiting Interactive Block Diagram