タッチレスボタン・リファレンスデザイン
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...
タッチレスボタン ソリューションはご家庭(照明スイッチ、浴室スイッチなど)や公共の場所(自動販売機、電動ドアオープナーなど)で幅広く使用できます。 タッチはボタンに直接触らなくても検出されるので、指への細菌や汚れの付着が低減されます。 タッチレスボタン ソリューションは汚れたところに触る懸念を低減します。
ルネサスは、タッチレスボタンソリューションのリファレンスデザインを提供しています。 詳細については、 タッチレス ボタンのリファレンス デザイン ページを参照してください。
システムの利点 :
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動