メインコンテンツに移動

リモートでエッジ音声認識を体験してみませんか?Lab on the CloudによるRX72N 音声認識リモートデモの紹介

画像
Keita Kashima
Keita Kashima
IoT Product Marketing
Published: November 26, 2021

コロナ禍で「非接触」のサービスを目にする機会が増えました。
RX MCUをご使用の皆様も、既に非接触のサービスに関する製品を開発されている方や、これから開発する方がいるかと思います。

実際開発を始めると、どのように実装すればよいのか?
どの程度実用に耐えられるのか?など、キットを購入し試行錯誤されているのではないでしょうか。
毎回キットを購入するのは手間ですよね。
今回、そんなお悩みを解決するソリューションができましたのでご紹介いたします。

ルネサスでは、Lab On the Cloudという、ルネサスの定評ある評価ボード、ソフトウェアを、ユーザがオンラインでアクセスし、テストできるリモート開発環境を用意しています。
今回用意したデモンストレーションでは、RX72N Envision Kitを使用し、評価ボードに搭載されたMemsマイクで収集した音声を、音声認識ミドルウェアで処理し、アプリケーションを制御します。
RXの非接触ソリューションの一つである音声認識を、手軽に体験頂けるのでぜひ以下よりアクセスしてお試しください。

★ココからアクセス >>> Lab On the Cloud: HMI Solution Board with High-end 32-bit MCU RX Family

画像
Lab on the Cloud

また、本Lab on the Cloud に公開されているデモンストレーションは、アプリケーションノートとして弊社のWEBに公開されています。お手元でもご確認できますので、RX72N Envision Kitをご購入頂いた方は、ぜひともお手元で音声認識の応答性の良さをご体験ください!

ダウンロードサンプルソフトウェア:RX72N Envision Kit Voice Recognition Demonstration Sample Code

最後に、音声認識ソリューション関するブログについてもご紹介致します。

*その他

今回使用している音声認識ソフトウェアに関しては以下をご参照ください。

音声ソリューションWEBページ:https://www.renesas.com/application/personal-electronics/voice-recognition-solutions

この記事をシェアする