メインコンテンツに移動

概要

説明

IECUBE

PG-FP5

フルスペックエミュレータIECUBEとフラッシュメモリプログラマPG-FP5に共通で使用できる電源です。

ターゲットデバイス

詳細情報

仕向け地域発注型名安全規格 IEC62368-1 基準変更後の対応  *重要3
日本向けQB-COMMON-PW-JP従来どおり
米国向けQB-COMMON-PW-EA従来どおり
欧州向けPG-FP5またはIECUBEに同梱従来どおり
中国向けQB-COMMON-PW-CNオーダー受付終了
香港向けQB-COMMON-PW-HKオーダー受付終了
韓国向けQB-COMMON-PW-KRオーダー受付終了
シンガポール向けQB-COMMON-PW-SGオーダー受付終了
台湾向けQB-COMMON-PW-TWオーダー受付終了

重要 :

  1. 欧州のルネサス販社でPG-FP5(保守製品)またはIECUBEを購入する場合、製品中に電源が同梱されています。
  2. 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-COMMON-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
  3. 安全規格 IEC62368-1 基準変更により、日本を除くアジア地域で使用されているIECUBE、PG-FP5(保守製品)用電源アダプタ(当該製品)の生産を終了しました。また当該電源アダプタの代替品が無いため、IECUBEのアジア地域向けの出荷も停止します。
    日本、米国、欧州向けには IECUBE、当該製品とも従来どおり出荷を継続いたします。