メインコンテンツに移動

【無料】やってみよう!実機で体験 Arm®コア搭載 RAマイコンと環境センサーを用いた本格IoT機器開発

~3か月間いつでもどこでも受講可能、完了特典付きオンデマンドセミナー ~

画像
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  RA2E2

 

申し込み受付期間/受講スタイル

  • 2023年 1月16日(月) ~ 2023年3月31日(金)(*受講完了期限: 2023年5月 8日(月)まで)
  • セルフハンズオンセミナー:送付される演習ボード、テキスト、動画を使って各自で学習

このセミナーは開催日を決めない新しい試みのセミナーです。
時間の制約なしに、いつでも動画をご視聴頂きながら学習できます。
ハンズオンは実際に機材を触っていただくのが一番理解が進みます。
ご受講確定後、1週間程度でお手元に機材が届きますので、時間に縛られないお好きなタイミングで、環境センサーを作ってみませんか。

受講をお勧めしたい方

  • はじめてRAマイコンでプログラムを開始したい方
  • 簡単にセンサーを評価したい方
  • ルネサスツールの使い方を知りたい方
  • お好きな時間に受講したい方、お忙しい方

受講に必要な前提知識

内容

この演習では、センサーボードとして温湿度センサーであるHS3001が搭載されたUS082-HS3001EVZを、評価用のボードはRA2E2が搭載されたFPB-RA2E2を使用し、この2つはPmodインタフェースで接続します。US082-HS3001EVZはルネサスが提唱するクイックコネクトIoTと呼ばれている製品のひとつで、開発環境であるFSP(Flexible Software Package)を使うことで簡単に開発できます。
センサーの機能を評価したい方、これからセンサーを使った製品の開発に着手される方に最適です。

温湿度センサーボードのUS082-HS3001EVZとマイコンボードのFPB-RA2E2はルネサスから送付いたします。あとはパソコンにFSPのインストールいただければお手元で試せます。動画は一時停止や見直しが可能ですので、ご自身の進捗に合わせて、実際に操作手順を体験してみませんか。具体的な演習環境につきましては「受講生環境」を参照ください。

★セミナー完了後、アンケートに回答いただくことで、お送りする評価ボードを一式(FPB-RA2E2, US082-HS3001EVZ)をそのままプレゼントいたします。
*競合他社の方など、弊社が不適切と判断した方の参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
 セミナー未完またはアンケートに回答いただいていない場合、お送りした評価ボードは返却いただくことになります。

カリキュラム

  1. RAのご紹介
  2. クイックコネクトIoTのご紹介
  3. 温湿度センサHS3001をFPB-RA2E2で動作させる方法
  4. e² studio Tips - ソースコードを変更せずにprintfデバッグする方法(Dynamic Printfを利用する)
  5. ツール動画集のご紹介

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

受講にあたって以下環境をご準備ください。

  • USB Micro B 通信ケーブル
  • 演習ボード:FPB-RA2E2, US082-HS3001EVZ (ルネサスから送付)
  • FSPパッケージインストーラ v4.1.0でインストールすることで以下3点がインストールされます。
    - FSPのインストール:FSP v4.1.0
    - 統合開発環境のインストール:e² studio 2022-10
    - コンパイラのインストール:GCC Compiler : 10.3-2021.10

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 「受講者演習環境」と同じです。

オンラインセミナー受講環境

本セミナーお申込み受付後に演習ボードを発送*します。テキストと動画を見ながら、ボードやツールの操作を体験いただけます。
オンデマンドで配信します。

*演習で利用するボード発送の目安:毎週水曜日発送(前週の火曜PM~今週の火曜AMまでの受付分を水曜発送)
 例1:木曜日に申込の場合、翌週の水曜発送
 例2:月曜日に申込の場合、今週の水曜発送

ご注意:
セミナー完了後、アンケートに回答いただくことで、お送りする評価ボードを一式(FPB-RA2E2, US082-HS3001EVZ)をそのままプレゼントいたします。
セミナー未完またはアンケートに回答いただいていない場合、お送りした評価ボードは返却いただくことになります。
ご質問については以下URLの「サポート問い合わせ」より問い合わせいただけます。
https://ja-support.renesas.com/dashboard


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。